This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电流传感器建议查询

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: INA185, INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1235496/current-sensor-recommendation-inquiry

主题中讨论的其他器件:INA185INA186

大家好、TI 支持团队

请推荐符合以下条件的产品。

[条件]

-电源电压=12V

-正常电流= 100mA

请推荐能够感应直流12V 约100mA 流量和电流波动(120mA)时的电流传感器。

-应用程序:小型打印机

是否有能够在步进电机中进行电流检测的产品?

如果有,请提出建议。

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ、

     以下是有助于为您提供建议的信息:

    确定系统的输入动态范围、

    系统可以容忍的最大误差是多少、

    以及可接受的分流电阻器尺寸。

    根据您提供的信息、我会推荐 具有400mΩ Ω 分流电阻器的 INA241A5;我之所以选择它、是因为 INA241具有增强的 PWM 抑制(和保护)功能、而且我假设您将测量数字电机驱动信号。 该芯片具有模拟输出、因此、如果您希望将信号数字化、您也需要一个 ADC。 如果您想双向使用芯片、我建议改用200mΩ Ω 电阻器并将 Vref 引脚保持在6V。

    我使用我们的误差计算器、 如果您想使用它、可以在这里为您绘制误差:

    400mΩ Ω 分流器的误差图如下所示:

    对于200mΩ Ω 分流器:

    请告诉我此芯片和电阻器是否符合您的规格、或者您的规格是否需要不同的器件。

    列维德弗里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Levi

    感谢您推荐 INA241A5。

    客户正在使用步进电机、并希望设计一个比推荐器件更便宜的解决方案。

    由于它是由 PWM 控制的、所以人们认为使用推荐的器件会更好、但 INA185和 INA186等产品不能使用吗?

    请告知。

    谢谢。

    此致、

    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ、

    请参阅我以上有关您的系统要求的问题:

    确定系统的输入动态范围、

    系统可以容忍的最大误差是多少、

    以及可接受的分流电阻器尺寸。

    [/报价]

    还请告诉我可用于电流传感器的电源电压是多少。 该芯片需要是双向的吗? 客户是否一直计划在高侧使用它?

    这些答案可以帮助我针对 INA185和 INA186提出建议。

    谢谢。

    列维德弗里斯