This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6001:典型传播延迟

Guru**** 2503365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV6001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1237764/tlv6001-typical-propagation-delay

器件型号:TLV6001

团队、您好!

我的客户正在寻找此器件的数字输入的典型传播延迟、我们有这些信息吗?

此致、

雷南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV6001没有数字输入。

    µs 将该器件 µs 数字信号、则压摆率约为0.5V/μ s (请参阅图16)、因此5V 信号的传播延迟约为10 μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:

    Clemens 正确、TLV6001没有数字输入信号。 请告知我们您的问题是否已得到解答。

    此致、

    R·克利夫