This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA810:如何改善放大器电路噪声

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, OPA810, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1233961/opa810-how-to-improve-amplifer-circuit-noise

器件型号:OPA810
主题中讨论的其他器件:THS4551,, TINA-TI

您好!

请参阅下面的一期。 我们发现根本原因是放大器电路。

我想问一下如何根据当前电源设计计算噪声。

如何解决此问题?

ADC3422:ADC3422输出数据问题-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、

     我了解了 ADC e2e 讨论。 我们可以在 Tina-TI 中仿真 OPA810 + THS4551设计、以估算总输出噪声。 首先、为了澄清一点、似乎您在没有通过移除电阻器 R12和 R14 (以及连接到 ADC 的其他通道的其他电阻器)来连接放大器的情况下测试了 ADC、并且改进仅针对其中一个通道。 对于其他4个通道、放大器原理图是否相同? 您是否能够为 OPA810提供足够大的输入并在 OPA810的输出端和 THS4551的输出端进行探测、并在没有 ADC 连接的情况下确认正确的输出电压?  

      另外、Ikram 有关共享电源原理图的建议也将有所帮助。

    谢谢!

    西马  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1) 4通道原理图相同。

    2)借助12V 等大输入电压、OPA810和 THS4551工作正常。 基于万用表和振荡器测量。

    3)电源原理图,请参阅附件。

    e2e.ti.com/.../1033.schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、

     感谢您的确认。 您的电源滤波就足够了、但如果要寻找升级版本、π 型滤波器更适合高频噪声、将 电源电压与其他 放大器的电流变化隔离、并 降低接地平面中的噪声。  

      我将在 TINA-TI 中建立仿真、并为您提供放大器前端的噪声性能。  

    此致、
    西马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)添加一个与放大器 VOCM C13并联的100nF 电容、 没有改进

    2) 2)添加一个 与放大器 VOCM C13并联的10uF 电容、 没有改进

    3) 3)添加一个与放大器5V 电源 C18并联的10uF、 未做任何改进

    4)在 C10上安装2.7pF, 大有改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、  

    Sima 本周即将休假、因此我将继续提供帮助。 根据您之前在 C10上安装2.7pF 的结果、您能分享之前和之后噪声的差异吗?  

    谢谢!  

    雅各布  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在添加 C10之前、峰间计数为40。

    添加 C10后、峰间计数减少到10。

    您是否通过电路仿真和分析知道其中的原因?

    噪声来自哪里?

    是否在布局中有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、  

    C10不应降低噪声、但如果出现振荡、可能会有所帮助。 不过、除非 PCB 具有大量额外电容、否则在电流配置中似乎不太可能出现振荡。  

    另一种可能是它在输入上提供一个30MHz 滤波器。 是否存在耦合电子磁干扰或具有上一级宽带噪声的可能性?  

    此致、  

    雅各布  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、Liping 在 FDA 输入上加上10pF、对较高频率下的噪声增益进行整形。 这表明您在执行此操作之前处于边缘稳定状态。 因此、在需要精确的 THS4551负载时、LG 相位裕度仿真将非常有用。