This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2863:替换 LMH6643时的 OPA2863测试问题

Guru**** 2506915 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6643, OPA2863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1233157/opa2863-opa2863-testing-issue-in-replacing-lmh6643

器件型号:OPA2863
主题中讨论的其他器件:LMH6643

您好!

 由于 LT 问题、客户希望使用 OPA2863来替换 LMH6643。 他们测试样片并购买卷带 OPA2863以进行替代测试、但故障率/烧毁问题较高。(故障率:在测试100个 OPA2863时为10%)

1.输出存在噪声:与 LMH6643或启动 OPA2863相比、输出噪声更大。 在4级之后、输出噪声将成为方波。

2.一些发生故障的器件的引脚3有阻抗问题

客户想知道  

1.使用 OPA2863代替 LMH6643是否有任何应用限制?

2.如果 OPA2863不是很好的解决方案、还有其他建议吗?

感谢您的友好帮助。

此致、

G·滕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我目前尚不清楚如果客户需要、为什么 LMH6643无法替换为 OPA2863。

    我希望您帮助澄清有关您帖子的几个方面:

    1.您提供的是整个电路的电路图吗?  我看到的是"4个阶段后...";这里是关于多个 OPA2863阶段、还是多个测试或时间戳?

    2.根据我的理解,使用 OPA2863作为 LMH6643的直接替代产品会导致故障/烧毁。  此问题似乎通过 VIN+引脚上的低阻抗测量显示症状。  您是否可以分享有关 OPA2863的任何其他症状或细节?

    3.您能否根据提供的图像提供组件值和电压/电流信号电平?  我想知道压电式器件产生的电压或电压范围以及增益和分压器设置(通过电阻值)。

    感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

     我们看到 IN+-引脚处存在大约2V 的输入、但不知道压电器件的频率。 如果我们从客户那里获得一些其他信息、将会告诉您。

     并且、客户将2个 LMH6643/OPA2863用于4个阶段的过程、但仅在 OPA2863的第一级发现损坏。 供参考。

    此致、

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您的更新。  我将寻找更多的信息;现在我正在考虑您的新信息。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Gary、后面明显的是电路中的 RC 值、负载很可能是电路中烧毁的阶段发生了振荡。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

     我必须提供哪些信息以供您在案例中参考?  

     下面这些波形关于 OP 输入/输出。 CH1/2/3:引脚1/2/3

    引脚1/2/3处的正常单元电压为2.45/2.47/2.53V

    NG 单元引脚2/3上的阻抗不是0欧姆。  引脚1/2/3上的电压为3.9/3.89/2.68V

    感谢您的友好帮助。

    此致、

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    您是否认为 LMH6634和 OPA2863输入中存在不同的阻抗值并导致不同的振荡结果?

    此致、

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    每个放大器的输入电容、带宽和补偿都会影响电路的稳定性。 如果您能够提供电阻器和电容器值、我们可以进行仿真、以查看它是否稳定。  

    波形看起来肯定像振荡、但输入和接地之间的低阻抗表明存在电过应力事件、损坏了输入端和 VS-之间的 ESD 二极管。 您可以分享的更多信息将非常有用。  

    此致、  

    雅各布