This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:替代器件

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4501, THS4551, THP210, THS4561, THS4511, THS4500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1238393/ths4551-alternative-part

器件型号:THS4551
主题中讨论的其他器件: THP210THS4561THS4500THS4511、THS4501

你(们)好。

我正在寻找一个替代器件、其规格与 THS4551相同、但应支持更高的最小+/- 5V 电源电压范围。 请推荐用于端到差分信号应用的芯片  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THS4561或 THP210、速度略慢、但良好的直流和更高的电源电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael、谢谢回复、

    实际上、我正在寻找 超过130Mhz 的带宽、但 THS4561只有60MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些4500或4501是否合适? 因为我们需要更高的转换速率和带宽,比如 ths4511,但它应该在更高的电源电压下工作,请告诉我您的评论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!  

    如果您正在寻找与 THS4551相似的带宽、我建议使用 TH4131。 否则、THS4500和 THS4501可提供更宽带宽和更高的电源电压。  

    此致!  

    雅各布