This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2810:我是否可以为具有非对称电源轨的 OPA2810和 OPA356供电?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2810, OPA356, OPA814

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1238843/opa2810-can-i-supply-opa2810-and-opa356-with-asymmetric-power-rail

器件型号:OPA2810
主题中讨论的其他器件: OPA356

我有 OPA2810和 OPA356。

我想将 OPA356配置为 I-V 转换器(光电二极管)

OPA2810作为第二个非反相或反相放大器(积分器、G=10)

AFAIK、某些运算放大器 配有  非对称电源轨、然后可获得偏置= (V+- V-)/2 + V-  

例如、

我为某些运算放大器提供了+4.5V 和-2.5V 电压、输入为0V、将该运算放大器配置为跟随器缓冲器。

我将得到输出偏置:(4.5 -(-2.5))/2 +(-2.5V)= 3.5V +(-2.5V)= 1V

OPA2810和 OPA356是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dewei:

    对于非对称电源轨、OPA2810和 OPA356运行都非常正常。 但请确保总电源(V+- V-)应 在建议的工作电压范围内。 [对于 OPA356、它应该在2.5V 至5.5V 范围内、对于 OPA2810、它应该在4.57V 至27V 范围内]

    在您的情况下、如果对 OPA2810 进行供电、则假设电压跟随器缓冲器配置中的电压为+4.5V 和-2.5V、并将输入设置为 0V、则输出也将仅为0V、而不是1V。

    此致

    阿南特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    明白了、谢谢!

    我阅读了 OPA356数据表、其中提到了绝对最大额定值的电源电压为7.5V。

    尽管超出了建议的工作条件、但它们仍处于绝对最大额定值。

     当我以+4.5V ~-2.5V 的电压为 OPA356供电时、该方法是否也很有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dewei:

    建议使用电源电压范围为2.5V 至5.5V 的 OPA356。总共7V 电源的建议用法超出了建议的电源电压额定值、并且在7V 下长时间使用该器件可能会由于上的应力而导致永久损坏。 内部组件的物理隔离、因此应避免使用。

    如果需要使用>5.5V 的电源运行、另一个选择是 具有250MHz GBW 的 OPA814、它可在6V 至12.6V 电源电压下工作 、并可在此处用作 TIA。

    此致、

    B·阿格拉瓦尔