大家好、
我们目前正在将 INA199用于 BMS 电流检测应用。
电流检测电阻(0.1毫欧)放置在负线处(位于整体电池组负极和电芯0之间)。 使用开尔文4连接、我们使用 INA199C 检测分流电流、其输出将到达微控制器的 ADC 引脚。
在正常应用期间(大电流、未注入)、该设置非常有效。 但是、当大约60mA (20MHz 至200MHz)的大电流与50A 信号一起注入时、输出完全倾斜、误差高达100%。
如何减小此错误? 寻找一些关于布局、射频和 CF 选择等的提示。 提前感谢。
此致。