This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查找 IC 的 CMOS/TTL/BiCMOS

Guru**** 2953850 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240-Q1, TLV9361-Q1, TLV9361

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1238571/finding-cmos-ttl-bicmos-for-an-ic

主题中讨论的其他器件:TLV9361-Q1、 TLV9361、INA240-Q1

如果未给出 IC 的 CMOS/TTL/BiCMOS 详细信息、如何找到该信息?

例如、如何得出运算放大器 IC TLV9361-Q1的结论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ganesh:

    这些通常是用于数字 IC 的术语。 TLV9361是一种模拟 IC。 晶体管技术是 CMOS、可以在产品页面上找到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您没有清楚地回答我的问题。 我询问了如何在数据表中没有详细信息时找到它。 例如、对于该电流检测放大器 IC  INA240A2QDRQ1、我们并未提及。 如果你有任何想法,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ganesh:  

    我们是放大器论坛、我会将其重新分配给  INA240A2QDRQ1的电流检测论坛。  

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ganesh

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。

    如 Caro 所指出的、此信息可在产品页面中找到、但有时看起来可能是隐藏的。

    具体对于 INA240A2QDRQ1、请滚动到 INA240-Q1产品页面底部以"订购和质量"。

    找到感兴趣的器件所在行、然后一直滚动至右侧的"质量、可靠性和封装信息"列。

    接下来、单击"查看或下载"、链接将显示您器件的质量报告。 您可以在这个报告中找到想要的内容。 INA240A2QDRQ1是一款 电源 BiCMOS

    如果您有任何进一步的问题、敬请告知。

    路易