This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM13700:如何在单电源下偏置/运行、尽管数据表显示了这是可行的

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LM13700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1239068/lm13700-how-to-bias-operate-from-single-supply-though-the-datasheet-indicates-it-is-possible

器件型号:LM13700

大家好、  

你好。 我是代表客户发布此查询的。

我指的是 LM13700数据表图表30中的电路-"电压控制型高通滤波器"。  不确定如何在单电源下偏置/运行、但数据表指出这是可行的。  

电源为12-18V、由电压跟随器提供1/2 VCC 的偏置点。 我搜索过论坛和数据库。"

感谢您的支持。 非常感谢您的帮助。

此致、  

马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM13700没有接地引脚;它不关心这个。

    图30包含三个电源轨、分别标记为−15V、+15V 和 GND = 0V。但如何标记这些电压并不重要;您也可以使用最低的电压作为接地基准、并将它们称为0V、+30V 和+15V。

    在应用中、电压跟随器的输出将是新的虚拟接地。