This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:对于使用 AMC1311的差分输入。

Guru**** 2584215 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, AMC3330, AMC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1239014/amc1311-for-differential-input-using-amc1311

器件型号:AMC1311
主题中讨论的其他器件: AMC3330AMC1350

你好。

如标题所示、我正在寻找能够执行差动输入和差动输出功能的隔离式放大器产品。

输出类型(差分)、范围(2Vpk-pk) 和增益(1)匹配的产品 是 AMC1311、但它是单端输入类型。

因此、我 询问是否可以通过实现差分输入(2Vpk-pk、实际上是-1~1 V) 而不将输入连接到产品中的 GND 来运行。

除了上面的,有下面的过滤器是很方便的。(这是一个基于我个人意见的建议。)

 AT "隔离放大器"- 增益、带宽、输入类型、输出类型。

 在"精密 ADCs"- PGA (Y/N、最小值和最大值)、可变增益(Y/N、PGA 除外)、可 变失调电压(Y/N)、 可选输入范围列表

 在"精密 DAC (≤10 MSPS)"上-输出类型(单端/差分)、 可变增益(是/  否)、可变失调电压(是/否)、可选输出范围列表

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee Sungyun:

    感谢您的提问和反馈。  

    如您所述、AMC3330具有输入电压范围和差分输出。 该器件还具有内部直流/直流转换器、无需分立式高侧电源、从而简化了设计。  

    AMC1350是另一种选择、输入电压范围为+/-5V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    我已经看过这些产品。 但增益不是1。

    与非隔离型放大器相比、增益不是1这一事实需要额外的放大器电路。 换句话说、我避免使用它的原因是电路不同、PCB 必须单独管理。

    我将概括回顾一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我暂时决定了 AMC1350、期待开发用于差分输入/输出+增益1V/V + 2Vpk-pk 的新产品。