This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA357:适合的信号处理分立式系统?

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1236493/opa357-suitable-signal-treatment-discrete-system

器件型号:OPA357

您好!
为了开发一种处理由12位 ADC 采样的输入信号的方法、设计了以下电路:



对于基准电压、我们将使用此配置:



情况说明:
1.输入信号:系统需要能够捕获两种类型的信号(来自 BLDC 或 PMSM 电机相位)、对于每种类型、信号可改变其幅度、如下所示:
  正弦波:偏移为零时、最大 Vpp = 60V;偏移为零时、最小 Vpp = 6V;
  *最大频率的 PWM 200kHz:最大振幅=60V、最小振幅=6V、所有这些最小电平的理想值为0V。
2. ADC:12位,采样率为0.5uS (最大需要)

Question:
1.电路的设计允许系统根据每种情况改变偏移量。 通过第二幅图中的数字电位计应用此偏移。 在此配置中、OPA357是否适合该应用、因为失调电压可以放大从而钳制在上限?
2.如果是这样,通过使用第二个数字旋钮,系统应该只对信号施加偏移。 是这样吗?
3.对于带通配置,是否应移除 C125,然后将一个电容器与 D7并联?
4. R58、R59、C124和 R57是否会导致相位延迟或信号失真?

我想请您回答这些问题、以了解此 PN 是否适合我们的应用。
我们完全愿意接受建议和更正(请考虑建议对此系统进行改进)

感谢您的关注!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emanuel:  

    我想澄清一下我对您的电路的理解。 现在、在一种情况下、您的最大输入是60Vpp、在另一种情况下、您的最大输入是54Vpp? 我担心目前导致最大输入电压条件为2.68Vpp。 当最小增益看起来为4.4V/V 时、放大器输出肯定会在您的大输入电压条件下饱和并削波。 这是你想要的行为吗?  

    根据输入共模调整偏移以使信号居中的通用技术应该可行。 我只关心如此大的输入电压的输出限制。  

    您可以通过向输出端添加低通来创建简单的带通滤波器。 您将需要在输出端使用一些串联电阻、这样它才能正常工作。 此外、无论二极管的电容如何与放大器的输出隔离、我都建议至少添加一个较小的串联输出电阻、以便它们不会影响稳定性。  

    信号路径中的任何电容器都会影响相位。 相位的确切变化将取决于元件值和任何其他电路。 我只建议仿真信号路径的总相位。 另外、需要说明的是、信号路径的相位延迟与与放大器稳定性相关的相位不同。  

    厚膜电阻器和某些具有大电压摆幅的电容器可能会导致轻微失真、但这通常仅是需要非常低失真的应用的问题。 您的电路的目标失真性能是多少?  

    此致、  

    雅各布  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    1.实际上我希望能够捕获不同振幅的 PWM 信号、极端情况是:PWM @ 0至60V (最大情况)和 PWM @ 0至6V (最小情况)。

    2.如果您提到的增益最小为4.4V/V、输入信号最大电平为2.68Vpp:实际上运算放大器将会饱和。 我的理想是在这种情况下移动偏移(PVC_REF)、然后在 PVC_REF 附近进行信号游览。 这样,如果我是对的,输出信号将是 Vout max = PVC_REF + ( 2.68/2 *增益),这就是我的意思。

    3.在"可以通过向输出端添加低通滤波器来创建一个简单的带通滤波器。 您将需要在输出端使用一些串联电阻、这样它才能正常工作。 此外、我建议至少添加一个较小的串联输出电阻、无论是否有助于将二极管的电容与放大器的输出隔离、以便它们不会影响稳定性。" 您打算更改电阻器的 J6? (如果可能,你能提出你的建议只是为了确保?)

    4.理想情况下、性能将围绕 ADC 功能、例如、12位@ 0.5uS (采样时间)、因此、如果所有噪声和失真都在 LSB 误差范围内、就足够了。

    我们的主要关注点是将偏移应用于信号、这样 ADC 就可以捕获整个移位信号、因为 ADC 会获得介于0和3.3V 之间的非负值。

    您是否发现 R58有10千欧的问题? 是否有任何关于此组件较高值的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emanuel:  

    如果我理解正确、您是否希望在放大器中添加直流偏移、以降低60V 输入情况下的最大输出电压? 这可行、但当信号返回0V 时、运算放大器随后会在负侧饱和。 在放大器之前、将可切换衰减添加到电阻器网络中可能会更容易、而只需进行切换即可随着大信号情况进一步衰减。 这将使您能够在输入很小但也不会饱和时保持良好的 SNR。  

    对于滤波器、会将 J6替换为电阻器、并选择适当的 R 和 C 值将在放大器后添加一个低通。

    R58值除了受到噪声的影响外根本不应受到损害。  

    请告诉我您对我使用开关输入衰减的建议的看法、因为我认为这将解决您的大部分问题。  

    此致!  

    雅各布  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,雅各。

    当输入电压低于60V 时、不仅要降低电压、而且在所有情况下都要降低电压。 下图显示了系统应捕获的两种信号类型:


    在这两种情况下都需要应用偏移、因为:
    1.对于 PWM:虽然所有 PWM 输入信号的低电压都始终为零电压、但电机电感和 PWM 开关产生的一些影响会增加负电压。 因此、向该输入信号添加直流失调电压将使系统能够捕获所有实际信号、而无需在较低电压下进行钳位。
    2.对于正弦(PMSM):来自 PMSM 电机相位的信号将显示为交流波、因此系统需要对其进行移位、以便 ADC 可以完全捕获信号。

    关于您的评论、我有一些要点需要检查:
    1.您说过系统将在零时饱和。 可以使用 PVC_REF 控制来减轻零伏输入下的饱和、这是由与 OPA 级联的基准电压完成的、在我原始文章的第二个图像中、不是吗?
    2.关于用可切换电阻器控制系统的理想原理:它可以在60V 的情况下工作、但对 PWM 幅值取中间值、假设30V、增益会过高或过低、所以分辨率会比较差。 该解决方案可以针对6V 和60V 情况将信号很好地离散化、但在两者之间的某一点上会产生低 SNR。
    请更正我的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:  

    您可以检查最后一条消息吗?  

    再次感谢您的帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emanuel:  

    感谢您提供的波形、这澄清了我的理解。 很抱歉在答复中出现了延误。  

    我认为您的失调电压方案应该没问题、但您仍需要解决输出摆幅问题。 开关输入衰减应该起作用、因为最坏情况下、SNR 始终处于最低输入信号电平、即使您在较高输入电压下增加衰减也是如此。 增加的衰减会降低 SNR、但仍将优于最坏情况下在最低输入端的值。  

    下面是一个表格、其中显示了一个仅具有正弦输入且假设放大器输入噪声约为38.2uVrms 的示例。 在16伏时、我将衰减从0.045更改为0.012、以在60V 输入时使输出保持在3.3V 以下。 您可以看到、尽管我们在16V 输入下增加了一些额外的衰减、但在6Vpp 输入下的 SNR 仍然是系统中最低的。  

    输入(Vpp 正弦波) 输入(Vrms) 衰减(V/V) 衰减信号(Vpp) SNR (dB) 放大器输出(Vpp)
    6 4.24 0.045 0.268 50.5 1.18
    10 7.07 0.045 0.447 52.7 1.97
    15 10.61 0.045 0.671 54.4 2.95
    16 11.31 0.012 0.192 54.7 0.84
    30 21.21 0.012 0.360 57.4 1.58
    40 28.28 0.012 0.480 58.7 2.11
    60 42.43 0.012 0.720 60.5 3.17

    此致!  

    雅各布