This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG114:TINA-TI 仿真误差

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LOG114, TINA-TI, OPA2335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1238015/log114-tina-ti-simulation-error

器件型号:LOG114
主题中讨论的其他器件: TINA-TI、 OPA2335

大家好、

您能在下面向我们的客户查询帮助我们吗?

我想问一下对数放大器 LOG114产品说明书、该产品说明书将负电流转换为 LOG114的正电流输入、以进行放大。

是否使用 OPA2235 1:1反转电流? 我使用 TINA-TI 仿真了电路、但电流输出不正确。

仿真文件为了更改电流源的大小、OPA2335输出电流大小保持不变、例如输入10na、通过电流表的输出显示86.5uA

您能否帮助验证电流反向电流仿真文件或为我提供正确的电流反向电流仿真文件、我尝试在计算机上使用 TINA-TI 验证仿真、我仿真的电路图来自 LOG114图9。 精密电流

逆变器/电流源。

抱歉、我还想提个问题、我输入的反向电流源、在 OPA2335侧、而且还需要额外增加3.3V 偏置电压、如果我的电流小于10na、也可以使用这种电流反向逆变器进行反向、手动

电路图以10nA 至1mA 的形式给出

e2e.ti.com/.../OPAx3225-_2D00_-autosav.TSCe2e.ti.com/.../OPA2335_5F00_BSH203.TSC 

此致、

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    客户参考的电路如下所示:

     Tina 文件中给出的电路存在2个问题 -首先、不应将电压源连接到电流源 IS1:

    第二个问题是所示的 FET 太大、不支持此功能;ID 泄漏很高、阈值电压也很高、不能用于低电压(5V)解决方案。  图中显示了"BSH203"-我找不到"BSH203"的模型、但如果您找到该 FET 或类似的 PSPICE 模型、将其更改为正确的可以解决问题。  

    如果有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,

    由于找不到 BSH203模型、因此切换到了 LOG114数据表 图9。 精密电流逆变器/电流源

    对电流逆变器转换电路进行了返工和仿真。

    • 电流源 µA 减10 μ A  输出上显示的用安培计测量的电流值不是10微安
    • 如何解决这个问题、我的仿真电路有问题吗、需要指出、可以提供一个 TIAN 仿真模型验证是否正确
    • 如果输入电流为负1nA、该精密电流逆变器电路能否转换为正1nA 电流、应注意哪些问题?
    • e2e.ti.com/.../8424.OPAx3225-_2D00_-autosav.TSC
    • 这是 TIA 模型
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CPIN:

    如果输入电流为负1nA,此精密电流逆变器电路是否可以转换为正1nA 电流,应注意哪些问题?

    LOG114具有从100pA 到高达8个十进制的宽动态范围、并且它应该在1nA 范围内良好、准确地工作。  

    完整的仿真如下:

    e2e.ti.com/.../LOG114_5F00_Cur_5F00_inv-06152023.TSC

    下面是一个反相接近1:1的示例。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Raymond:

      感谢您的答复和回答、您的答复以及提供电路仿真模型 对我来说非常好和很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CPIN、

    除了 Raymond 的仿真之外、这里还有一个正在工作的 Howland 泵电流解决方案(第二种配置基于 Howland 电流泵)。

    问题与仿真。 创建的电路之一是电流测量接地。  这意味着、为了正常工作、放大器需要同样非常接近于接地、但是、这迫使放大器在输出线性范围之外工作。   仿真中。 下面、我将电流测量节点向上移动了0.5V、因此放大器的输出以线性模式工作。   

    另外、我实际上不知道 LOG114 数据表为什么在输出中使用1.5k 的电阻器、我认为使用1k 的电阻器更有意义、这样电流就以1:1的比率复制。  输入端的 TIA 使用1k 将电流转换为电压、而 Howland 泵将执行相反的操作(输出电流=输入电压/1k)。  我在包含的仿真中进行了此更改。

    请注意、使用 Howland 解决方案很难实现1nA 的分辨率。  中仅放大器的失调电压误差会产生显著的电流误差。  如果 包含的仿真具有1uV 的失调电压,则会转换为1*2/1k = 2nA 的误差电流。  您可以在输出端使用更大的电阻器、以便放大器失调电压产生的影响较小、但该电路可用于的总范围要低得多。  例如、如果将1k 电阻器移至10k、则输入上的3V 会产生300uA 的输出电流、而不是3mA。  这将限制电路可以输出的最大电流。

    希望这些仿真为您提供了一种了解特定电路折衷方案的好方法。 如有任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    迈克

    e2e.ti.com/.../LOG114_5F00_Current_5F00_Inversion_5F00_Howland.TSC