This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4991:ISC 超过100mA

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4991, OPA4310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1238956/opa4991-isc-over-100ma

器件型号:OPA4991
主题中讨论的其他器件: OPA4310

您好,先生

现在、我在电路中使用 OPA4991、但 在其他应用中需要超过100mA 的 ISC

您有任何建议吗?

谢谢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,陈

    我假设您希望正常工作电流大于100mA。 请在此处查看: https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/power/overview.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron

    如果有任何器件 P2P opa4991、但 ISC 大于100mA?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chen、

    四通道和高输出电流,这意味着高功率耗散,不是一个好主意,因为产生的热量。 因此没有 P2P 解决方案。

    此板是否已设计和构建?  哪种封装? 多大电源电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA4310是一款低压运算放大器。 不能直接替换更高的电压。