This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:这两种丝网印刷技术的区别是什么

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1235912/lm393-what-is-the-difference-between-these-two-types-of-silk-screen-printing

器件型号:LM393

我们客户最近购买的 LM393DGKR 产品由于丝网印刷技术从原来的22TI 变为31RT 而发生了库存变化。 我们发现这批具有31RT 丝印的 LM393DGKR 电路不能正常工作。 将 LM393DGKR 替换为22TI 丝印印刷可以确保正常运行。 我们想知道这两批产品在电气参数或用法方面是否有任何差异? 可提供给客户的文档是否存在任何差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yang、您好!

    感谢您的联系。 LM393系列目前正在使用 PCN、因此混合使用了经典和新芯片。 请参阅此应用手册的第2.2 - 2.4节: LM339、LM393、TL331系列比较器应用设计指南(修订版 C)。 2.3注意了两个芯片之间的差异。

    要确定使用的芯片、请查看包装盒或包装袋标签上的芯片原产国(21L)字段。 如果芯片原产国(21L) CCO:字段显示为美国、那么这就是经典的裸片。 如果芯片原产国(21L) CCO:字段显示 CHN、则这是新裸片

    您遇到了哪些问题? 您能否共享每个器件的输入、输出和电源的原理图和波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尚未收到您的来信、因此我要关闭此帖子。 请随时回复、以开始新主题。