This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:当 TIA 输出电压饱和时、输出的脉宽将增加。

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1238862/opa855-the-pulse-width-of-the-output-will-increase-when-tia-output-voltage-saturates

器件型号:OPA855

您好,

我正在使用 OPA855设计 TIA 电路。 因此我执行了电路仿真。

在仿真电路中、我观察到当 TIA 的输出电压 饱和时、输出脉冲宽度相对于输入电流宽度变得更大。

1.您能解释一下为什么 TIA 饱和时输出脉冲宽度会变大。

2. 为什么在常规的电压放大应用中不会出现这种情况呢?

 

谢谢

志遥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每次将输出驱动到电源轨中时、环路都会打开、这会增加脉冲宽度、因为过驱被移除后环路必须再次闭合。 对于模拟、很好的模型似乎完全

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    正如 Michael 所说的、这是预期行为。 这也发生在电压放大应用中、但通常反馈环路阻抗小得多、从而加快恢复速度。  

    此致!  

    雅各布  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael 和 Jacob

    感谢您的来信、如果您能举个例子、我将不胜感激。  

    • 展示如何计算电压放大应用和电流放大应用的反馈环路阻抗;

    • 正如您所说的"当输出进入轨时, 环路打开,然后在过驱被移除时再次关闭",您能帮助描述 有关循环打开和关闭过程的底层逻辑。 以及 反馈 环路阻抗如何影响环路 再次闭合所需的时间。

    谢谢

    志遥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在正常工作的放大器中、输出电压将发生变化、以保持反相输入端的电压等于同相输入端的电压。 在跨阻配置中、当输出饱和并且无法再增加时、额外的输入电流将导致反相输入电压发生变化(即反相输入端的电压不再等于同相输入端的电压)。 您可以将其视为输入"分离"并打开环路、因为反馈环路不再正常工作。 一旦消除输入、 同相输入上的电容现在必须放电才能恢复到适当的电压电平。 放电速率取决于输入端的电容量和通过反馈网络的电流量。 由于互阻抗放大器没有增益电阻器、并且通常具有更大的反馈电阻、因此可用于对反相输入端的电容进行放电的电流非常小、因此脉冲会延长。  

    此致、  

    雅各布