This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1805:SHDN 绝对最大值

Guru**** 2385750 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1805
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1239634/tlv1805-shdn-absolute-maximum

器件型号:TLV1805

您好!

我与 TLV1805的 SHDN 引脚的绝对最大电压相混淆。 我的理解是、此比较器可以通过 V+上的+12V 和 V-上的-12V 供电。

绝对最大电压似乎与逻辑电平相矛盾:  

您能解释一下吗?

谢谢!

奥利维耶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    SHDN 引脚最高可高于 V- 5V。

    换句话说、关断引脚的电压最高比 V-引脚高+5V。 因此、即使它是一个40V 比较器、SHDN 输入引脚也只能达到5V。

    因此、您必须确保 SHDN 引脚不超过 V-引脚+5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很有道理。 谢谢!