This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA234:用于 INA234AIYBJR DSBGA 封装的焊锡膏

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1239454/ina234-solder-paste-for-dsbga-package-of-ina234aiybjr

器件型号:INA234

您好!

您能否确认用于 INA234AIYBJR 的 DDSBGA 封装的焊锡膏焊盘是否可以等于焊盘尺寸?

TI 建议的 焊锡膏尺寸应大于焊盘,这违反了我们组织的一般做法。 请提供建议

要求提前回复、

谢谢。此致、

Mounika Supriya P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中的焊锡膏尺寸信息是一个"示例"、同时还明确指出 IPC-7525或电路板组装地点可能提供替代设计建议。 如果您想确认您的方法适合此尺寸/类型的器件、那么我建议联系您的电路板组装地点、确保您的设计符合其设备/容差的要求。  

    此致、

    米奇