This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF411:基于 SBOA436的仿真

Guru**** 2813645 points

Other Parts Discussed in Thread: TL081H, LF411, TL071H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1238760/lf411-simulation-based-on-sboa436

器件型号:LF411
主题中讨论的其他器件: TL071H、TL081H

您好、团队成员:

我的客户正在仿真一个基于 SBOA436的电路(https://www.ti.com/lit/an/sboa436/sboa436.pdf)。

在仿真中、我们获得了一个电流和电压的输出削波。 我认为电流的运算放大能力导致了这一结果。 (输出电流的运算放大器不足够...?) "你怎么知道的? 我附加了 TINA 文件。

e2e.ti.com/.../LF411.TSC

此致、

肖太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shotaro-San:

    对于理想放大器、输出电流为+/-1安培正弦。 这远远超出了 LF411的输出电流能力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron-San、

     我们是否具有   LF411的输出电流能力值?

    此致、

    肖太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shotaro-San、

    对于新设计、我建议使用 TL071H 或 TL081H、它们是相同的。  

    我确实找到了一个 LF411器件的样本数据。 测试可在高达20mA 的负载下工作。