This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA541:未使用电流限制功能

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1239516/opa541-not-using-a-current-limit-function

器件型号:OPA541

您好、专家、

我想再次检查我的理解是否正确。

如果我们决定不使用 RCL (假设 RCL = 0欧姆)对电流限制功能进行编程、这是否意味着该器件内部的电流限制为10A? 尽管将 RCL = 0代入 eq (1)、但我们得到 ILIM = 0.809/0.057 = 14.59A、 我们认为内部的输出会受到限制。

请告诉我们您有什么想法。

此致、
大永胜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 优胜  

    这是否意味着设备的内部电流将限制为10A?

    如果 RCL = 0欧姆、10Apk 是在室温下运行时的近似电流限制值。 大约有 -/+ 10%的裕度上的电流限制。  在实际设置中、RCL 不会是0。 在10Apk 下、RCL = 24mOH 大约 输出端的 PCB 布线不会是0欧姆。  

    还有其他操作条件会影响电流限值。  核心温度为1。 如果芯片的结温升高、BJT 的输出电流也将受到限制(基极和发射极上为~-2mV/C)。   

    为了实现正确运行、OPA541的内部电流限值将受到 SOA 曲线的指导。 OPA541在 SOA 曲线之外运行时可能会损坏。 因此、OPA541可能无法从高于室温的公式中提供14.6Apk。  

    (如果器件冷却到较低温度、例如-40°C、则可能会观察到理论输出峰值电流)。   

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德