This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1622:I 连接的引脚3 (GND)到 V-(-12V)而不是 GND。

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1236700/opa1622-i-connected-pin-3-gnd-to-v---12v-instead-of-gnd

器件型号:OPA1622

I 已将 OPA1622的引脚8 (EN)连接至 V+(+12V)、引脚3 (GND)连接至 V-(-12V)、并按规定连接了其他引脚、并继续使用它们。

如果是、可能会带来哪些不便?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    User6365974,

    您没有指定您的电源轨是什么(V-)和(V+)?  OPA1622 GND (引脚3) 是使能功能的基准电压(引脚8)、因此必须连接到(V-)和(V+)之间的电压。  您不能将 引脚8连接到(V+)以上的12V 或引脚3连接到(V-)以下的12V、因为这会分别正向偏置 ESD1或 ESD2保护二极管-请参阅下面的。  此外、在不将通过 ESD 保护二极管的电流限制在10mA 以下的情况下执行此操作会损坏器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源为 V+=+12V、V-=-12V。 即、V-= GND =-12V 条件。

    看起来不会损坏 ESD 保护二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所示、OPA1622中的 GND 是使能引脚 EN 的基准电压。  GND 可以连接在(V-)和(V+)-1V 之间的任何位置。  OPA1622的 ENABLE 引脚用于切换放大器的启用和禁用状态。 定义这两种状态的逻辑电平为:VEN≤0.78V (关断模式)和 VEN≥0.82V (启用)。 这些阈值电平以器件接地引脚 GND 为基准。 使能引脚可由系统控制器、分立式逻辑门的 GPIO 引脚驱动、也可以直接连接到 V+电源。 请勿将使能引脚悬空、因为无法启用放大器。 同样、请勿将用于控制使能引脚的 GPIO 引脚置于高阻抗状态、因为这种放置方式还会阻止放大器启用。

    总之、您的 GND=(V-)和 EN=(V+)的连接是良好的、应该可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    到目前为止、器件没有问题。

    >OPA1622中的 GND 如上所示是使能引脚 EN 的基准电压。
    > GND 可以连接在(V-)和(V+)-1V 之间的任何位置。
    假设使用 V+到 V-范围内的引脚3 (GND)在规格内是正确的吗?
    2.数据表中有一种解释,即 GND 引脚是相位补偿电容的基准电压,但这有什么影响?
    (器件未振荡、因此我认为没有影响)
    3.假设将 GND 引脚连接到 V-对器件的性能影响很小,我的想法是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     无法将 GND 引脚连接至高于(V+)-1V 的位置、因为这会使器件无法启用。

    2. 我不确定这个问题

    3、 只要接 GND 引脚的电压介于(V-)和(V+)- 1V 之间、就不会对性能产生任何影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >2. 我不确定问题
    OPA1622的数据表7.3.4中提供了 AC-PSRR 的相关说明、我们已询问是否有任何影响。
    (忽略振荡的问题)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    User6365974,

    是的、将补偿电容器连接到"GND"是正确的。  在许多放大器上、它们连接到正或负电源。  对于该器件、由于有一个 GND 节点、因此用于补偿电容器。  出于这个原因、您应该确保 GND 节点为低阻抗、而不仅仅是源自电源电压的电阻分压器或高阻抗连接。  假设是这种情况、电压应该无关紧要、如上面的 Marek 所述。

    如果有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回答我的问题。