I 已将 OPA1622的引脚8 (EN)连接至 V+(+12V)、引脚3 (GND)连接至 V-(-12V)、并按规定连接了其他引脚、并继续使用它们。
如果是、可能会带来哪些不便?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
User6365974,
您没有指定您的电源轨是什么(V-)和(V+)? OPA1622 GND (引脚3) 是使能功能的基准电压(引脚8)、因此必须连接到(V-)和(V+)之间的电压。 您不能将 引脚8连接到(V+)以上的12V 或引脚3连接到(V-)以下的12V、因为这会分别正向偏置 ESD1或 ESD2保护二极管-请参阅下面的。 此外、在不将通过 ESD 保护二极管的电流限制在10mA 以下的情况下执行此操作会损坏器件。

如上所示、OPA1622中的 GND 是使能引脚 EN 的基准电压。 GND 可以连接在(V-)和(V+)-1V 之间的任何位置。 OPA1622的 ENABLE 引脚用于切换放大器的启用和禁用状态。 定义这两种状态的逻辑电平为:VEN≤0.78V (关断模式)和 VEN≥0.82V (启用)。 这些阈值电平以器件接地引脚 GND 为基准。 使能引脚可由系统控制器、分立式逻辑门的 GPIO 引脚驱动、也可以直接连接到 V+电源。 请勿将使能引脚悬空、因为无法启用放大器。 同样、请勿将用于控制使能引脚的 GPIO 引脚置于高阻抗状态、因为这种放置方式还会阻止放大器启用。

总之、您的 GND=(V-)和 EN=(V+)的连接是良好的、应该可以正常工作。
感谢您的答复。
到目前为止、器件没有问题。
>OPA1622中的 GND 如上所示是使能引脚 EN 的基准电压。
> GND 可以连接在(V-)和(V+)-1V 之间的任何位置。
假设使用 V+到 V-范围内的引脚3 (GND)在规格内是正确的吗?
2.数据表中有一种解释,即 GND 引脚是相位补偿电容的基准电压,但这有什么影响?
(器件未振荡、因此我认为没有影响)
3.假设将 GND 引脚连接到 V-对器件的性能影响很小,我的想法是否正确?
User6365974,
是的、将补偿电容器连接到"GND"是正确的。 在许多放大器上、它们连接到正或负电源。 对于该器件、由于有一个 GND 节点、因此用于补偿电容器。 出于这个原因、您应该确保 GND 节点为低阻抗、而不仅仅是源自电源电压的电阻分压器或高阻抗连接。 假设是这种情况、电压应该无关紧要、如上面的 Marek 所述。
如果有任何其他问题、请告诉我。
此致、
迈克