This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549:具有集成 NPN 晶体管的放大器

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9041, OPA549, OPA548, TLE2301, OPA391

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1234476/opa549-amplifier-with-an-integrated-npn-transistor

器件型号:OPA549
主题中讨论的其他器件: OPA548、 TLE2301、TLV9041、 OPA391

大家好、

我们的客户正在寻找一个在输出端具有集成 NPN 晶体管的放大器、他将使用该放大器 构建0A 至11mA 电流源。 我找到了一些放大器 、如 OPA548、OPA549和 TLE2301、但不清楚这些器件是否具有 NPN 晶体管。 您能确认吗?

此致、

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,  

    Unknown 说:
     生成0A 到11mA 的 电流源

    您是说功率放大器的输出电流可以拉电流或灌电流高达10Apk? 请确认。 如果输出电流源设计为0-11mA、我们的大多数运算放大器将满足输出要求。   

    [报价 userid="432284" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1234476/opa549-amplifier-with-an-integrated-npn-transistor "] 、例如 OPA548、OPA549和 TLE2301、但尚不清楚这些器件是否具有 NPN 晶体管。 您能确认吗?

    OPA549在设计中基于双极技术。   

    OPA548与使用双极技术的 OPA549类似。  

    根据等效方框图、TLE2301还应采用双极技术设计。  

    请告诉我们、客户为什么需要 在输出级使用集成式 NPN 晶体管。 如果您能向我们提供设计要求、我可以为您进行仿真。

    BTW、电流输出是否需要拉电流或灌电流能力、还是同时需要拉电流/灌电流能力?

    此致!

    雷蒙德   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的答复、很抱歉耽误您的时间。 请在下方查看我们的客户的回复。

    我正在寻找一种集成晶体管的 OP、以节省  PCB 空间!

    此致、

    达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,  

    集成晶体管以节省  PCB 空间!

    这是 V 至 I 转换器、其中、如果 OA1能够在线性区域中运行、R2中的 I_load 可在1V/Rsens 到5VRsens 或10mA 到50mA 的范围内进行控制。   

    此图中有一个拼写错误、即 V1应连接到同相输入、或连接到 NPN 晶体管的 Vin+。 它还可以使用 NPN 晶体管、然后应从顶部配置负反馈。  

    我相信这可能用于低恒流应用、您之前提到过从0到11mA 的情况。 如果您想使用 BJT、那么您可以按如下方式配置运算放大器。 该电路只能拉电流。  

    如果恒流源为0-11mA、则不需要 BJT、因为大多数运算放大器都能够拉/灌大约0-40mA 的电流而不会出现问题。  您可以尝试以下方法、它将针对较低电流的应用为您提供相同的结果。  

    e2e.ti.com/.../OPA391-Current-Source-06152023.TSC

    如果这用于较高的恒流应用、则原始 V 至 I 转换电路更适用。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    感谢非 BJT 解决方案、但我们已经考虑了这一点。 Rload 位于电路板外部、客户通过长电缆连接到电路板。 对于 BJT、我们希望输出可靠并避免摆动 OP。

    此致

    贝恩德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有具有此类单独晶体管的运算放大器。

    如果电源电流相对于输出电流非常小(例如 TLV9041)、您可以使用运算放大器的输出晶体管并在电源上进行检测:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernd、  

    Rload 位于电路板外部,该电路板由客户通过长电缆连接。

    好的、以下电路应该在 Rload 上使用较长的外部电缆时工作并保持稳定、 其环路增益约为66度的相位裕度。  

    BTW、Rload < 100Ω Ω、否则 Rload 将是限流电阻、V 至 I 转换将不起作用。  

    这是电路的瞬态阶跃响应。 OPA391 (SC70)和2N2222都采用微型封装、PCB 可以在较小的区域内构建。  

    e2e.ti.com/.../OPA391-V2I-Step-Response-06162023.TSC

    您也可以使用其他运算放大器、例如 TLV9041和 Clemens 建议的低电压、低成本运算放大器、但无论您在使用什么、都应该检查环路稳定性。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    正如您在 OPA391 V2I 阶跃响应06162023.TSC 中展示 的、我们要使用什么、现在回到我的第一个问题、是否有可集成 NPN 的 OP? (因为我需要节省 PCB 上的空间)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernd、

    没有具有这样一个单独晶体管的运算放大器。

     正如 Clemens 指出的、 在运算放大器制造商中、没有一款配置为单独晶体管的运算放大器。  

    请注意我需要在 PCB 上节省空间

    SC70运算放大器非常小、大约为1.7mm x 2.2mm + MMBT2222或  MMBT3904T-7-F 、或采用小型 封装、SOT-523-3或 SC-70-3封装等的类似 NPN、占用的空间非常小。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德