This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM224A:最小输出电压是多少?

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4990, TLV9354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1238757/lm224a-what-s-the-min-output-voltage

器件型号:LM224A
主题中讨论的其他器件:OPA4990TLV9354

大家好、

客户 在+15V/-8V 电源条件下使用 LM224ADR、想要了解最小输出电压是多少? 您可以帮助检查一下吗? 我在数据表中找不到它、只有最大输出:VCC-1.5V。

BRS、  

弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该值在 kΩ 表第6.9节中指定为 VOL、所用负载为10k Ω。 对于其他负载电流的典型特性、请参阅图6-35:

    如果您关心的是较小的输出电压、请使用具有 CMOS 输出的器件、例如 TLV9354或 OPA4990:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 这里没问题。