This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4303:正信号放大

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1239510/ths4303-positive-signal-amplification

器件型号:THS4303

我打算仅将该放大器用于正信号、即0至0.2V。 但是、在仿真期间、放大器仅在由双电源供电时才起作用。

这是预期的操作方式吗? 如果我使用单电源、我是否始终必须将输入信号偏置到半轨?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vlad、

    THS4303可用于单电源或双电源配置。  SPICE 模型通常展示双电源、并可以选择将负电源设置为 GND。

    关于您的应用、您将需要一些直流失调电压来处理单电源上的0V 输入信号、这是正确的推理。  表示为"输入特性"和"输出特性"的电气特性子部分描述了基于电源配置和温度范围的输入/输出电压限制。  例如、在配置了 THS4303的5V 单电源上、在 -40C 至85C 范围内的共模输入范围为1.2V - 3.8V。  同样、在相同的电源和温度条件下、输出范围为1.2V - 3.8V。

    知道这一点后、对于输入信号值、您需要将输入偏置为1.2V 或更高的直流值。  生成的波形将在1.2V 至3.2V 之间运行、保持在建议的工作范围内。  超过最小值或最大值(分别为1.2V 和3.8V)将导致失真和不必要的行为。

    出于裕度和简易性考虑、1.5V 直流偏置也可以正常工作、实现原始信号在1.5V 至3.5V 的电压范围内运行。  在3V 单电源上(THS4303的最小建议值)、您的范围甚至更小。  针对您的信号峰峰值电压、我会建议使用预期的5V 单电源。

    如果您绝对必须具有0V 输入而没有任何偏置电路、则需要使用不平衡的双电源、例如 Vs-=-1.5V、Vs+= 3.5V。  您的工作范围为-0.3V 至2.3V、可实现原始0V 至2V 的输入信号。   

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,我意识到这是情况,一旦我张贴这个问题。 感谢您的澄清。