This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA211:OPA211的输入失调电压 Vos 和失调电流 IB

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1239297/opa211-the-input-offset-voltage-vos-and-offset-current-ib-of-opa211

器件型号:OPA211
大家好、我根据 TI 高精度实验室视频测量了 EVM 板上的输入失调电压和失调电流。 测量电路为两级放大电路。 第一级的输入为零、两级分别放大101倍和21倍。 在 Vos 和 Ib 的联合作用下、测得的结果大于数据表中的模型值计算出的输出电压、而视频中提到的测量值通常小于典型值。 为什么会这样呢? 
此外、我想问如何分别测量输入失调电压 Vos 和偏置电流 Ib? 测量的典型电路是什么? 非常感谢! 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maggie。

    我希望您喜欢 TI 高精度实验室系列视频。  这些 视频是了解运算放大器的重要资源。

    Unknown 说:
    视频中提到的测量值通常小于典型值。 为什么是这样?

    对于生成的每个运算放大器、Vos 和 Ib 的精确测量值均表示为高斯分布、如下所示。 数据表中给出的典型值为+/- 1标准差。 根据统计信息、这意味着所有设备中有68%的  测量值 那就是 更少 相等 典型规格进行比较。 在视频中偶然测量的运算放大器恰好是 Vos 性能优于典型值的众多器件之一。

    Unknown 说:
    我想问如何分别测量输入失调电压 Vos 和偏置电流 Ib? 测量的典型电路是什么?

    由于 Vos 和 Ib 非常小、因此很难测量高性能精密运算放大器的 Vos 和 Ib。 通常、您的测量设备(DMM、示波器等)的本底噪声或偏移误差大于您尝试测量的分辨率! 这就是为什么 TI 高精度实验室使用非常高的增益级、以便使用标准设备轻松测量 Vos 和 Ib 误差。  

    实际的 Vos 和 Ib 测量分别依赖于高增益并校准增益级和测量设备的误差。

    例如、下面是一个简化电路、显示了如何使用校准后的增益级测量除 IB 以外的 Vos。

    可以使用高阻值电阻器来测量 IB、而 Vos 在最终测量中进行校准。 请参阅下面的简化示例。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!!