This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA169:长时间使输出在0V 饱和的任何问题

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: INA169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1238476/ina169-any-concerns-having-output-saturated-at-0v-for-long-periods-at-a-time

器件型号:INA169

您好、当前正在使用 INA169对我们的系统进行电流监测、在继电器之后
我们正在开发板的新版本、我想在继电器之前再添加一个、以测量充电期间充电器到电池的电流。 我要确保 INA 的正极端子连接到充电器正电源轨、 INA 的负极端子连接到电池的正电源轨

我想知道这样做是否有任何问题、因为电流会在这里和那里切换方向、并且 INA 的输出会长时间在0V 处饱和。  

此时不需要双向感应 、因为我们希望使用单独的 INA 来测量继电器后流入特定负载的电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Visaacan:

    您是否有此系统的原理图?

     如果电流在切换方向时需要输入端具有负电压、则应确保不会超出绝对最大共模电压和差分电压额定值。 这可能会导致 INA 受到永久损坏。

    切拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的回复、如果可能、我可以通过电子邮件讨论/分享更多详细信息?

    此致、
    维萨坎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Visaacan:

    我向您发送了一个朋友请求、以便我们可以在 E2E 上直接通过电子邮件进行讨论。  

    谢谢。

    切拉