This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA128:输出被钳位在1V 以下

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: INA128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1235986/ina128-output-clamped-below-1v

器件型号:INA128

团队成员、您好、正在为客户寻求一些建议。

通过使用 INA128芯片、我发现尽管我的测试期望更高的输出、但其输出电压似乎上限为0.634V、这是由 InAmp 死区导致的、还是存在其他问题?

感谢你能抽出时间。

_______

谢谢你。

-标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:  

    对此进行仿真表明、放大器在该配置中处于电源轨输出状态。  

    查看 Analog Engineers 计算器(下面的链接)并输入电源、参考、增益和共模电压的条件、您可以看到输入差分最小值和最大值。 请注意、此配置中的最大差分电压为92.4mV。  

    https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC

    将差分电压带入线性工作范围、器件不再发生电源轨输出。  

    使用增益公式并检查预期增益、我得到与 Tina 仿真一致的12.2V 输出电压。  

    如果我能为您的电路提供进一步帮助、请告诉我。  

    e2e.ti.com/.../INA128.TSC

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    感谢您的答复。 请查看我们的客户的反馈。

    "我想非常清楚-你给出的建议和解释显然是不正确的。 具有1倍增益的1V 输入偏置在我的配置中正常运行、而您的计算器、增益公式和所有其他文档表明、这种配置绝不会超出电源轨。

    但是,我设法从你给我的屏幕截图中得到它。 我认为问题是我使用的是一个100欧姆的测试电阻器、而您的屏幕截图显示的是一个100k 的测试电阻器。 在 TINA 中进行测试、我确实看到、100欧姆测试电阻器在14.2V 下无法正常导出、这与您的屏幕截图中所示的情况相同、与我的测试结果相符。
    不过,我不明白为何如此。 这是否与仪表放大器可提供的输出电流受限有关? 如果你能帮我理解,我很感激。"

    感谢您的支持。 非常感谢您的帮助。

    此致、  

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您提供有关输出电阻器值的更多信息。 如果输出电阻为100欧姆、则放大器将进入电流限制。 器件能够提供的最大输出电流为6mA 拉电流。 我之前的仿真假设是轻负载或20千欧输出电阻。 在这种情况下、放大器会输出电源轨。 当放大器看到较重的负载、如100 Ω 电阻器时、输出电压开始下降、这就是测量结果显示为0.634V 或下面 Tina 中显示为0.533mV 的原因。  

    如果移除输出端的100欧姆电阻、放大器电源轨输出是否达到大约14V?

    图1-13显示了 INA 需要提供的输出电流越大、输出电压下降越多。 最终、一旦输出为0V、器件就处于短路电流限制范围内、大约6mA 的电流将是其能够提供的最大电流。  

    我希望这对您有所帮助。 请告诉我是否可以提供进一步的帮助。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通