This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855DSGEVM:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA855DSGEVM, OPA858DSGEVM, OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1215690/opa855dsgevm-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:OPA855DSGEVM
主题中讨论的其他器件: OPA858DSGEVMOPA855

您好

请您能否提供 OPA855DSGEVM 的 CE/EU 符合性声明? 该产品显示带有 CE 标志、但  TI 网站上未提供该声明、   


此外、如果商品还带有 UKCA 标记、请提供英国符合性声明。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    评估板通常不经过测试、无法完全符合 FCC 或 CE 标准、仅可用于评估。 请参阅"用户指南"中所示内容:

    此外、CE 测试通常是在整个产品上进行的、而不是在裸露的印刷电路板上进行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,凯

    很抱歉我不同意您的答复。

    最重要的是、产品显示带有 CE 标志。 当制造商对其产品应用 CE 时、他们必须为该产品发布 EU 符合性声明。 这是 CE 指令规定的一项法律要求。

    如果产品没有 CE 标志、则不会要求提供 CE/EU 符合性声明、但它会引起一个问题、即该产品是否适合欧盟市场。 在不深入太多细节的情况下、RoHS 是 CE 指令、它解释说、除非该产品仅由企业出售并为特定项目定制、否则它将需要 CE 才能适合欧盟市场。

    产品带有 CE 标志、这意味着 TI 声称它适用于欧盟市场、但同时、由于 TI CE 标志该产品、他们必须起草欧盟符合性声明。

    Mouser USA 作为进口记录当我们代表 T.Iinto 欧盟市场销售产品时、我们必须在记录中包含 EU 符合性声明(CE 指令规定的另一义务)、因此此处提出了要求。

    在 RoHS 2011/65/EU 的范围内、我希望此评估板是 CE、即唯一适用的 CE 指令是 RoHS。 因此、CE/EU 符合性声明将确认符合该 CE 指令。 请根据以下网络链接查看其他评估板的三个示例、TI 提供的类似产品、类似产品、可以直接访问其 EU DOC:

    OPA928EVM EU RoHS 符合性声明(DoC)

    OPA2392DSBGA-EVM EU RoHS 符合性声明(DoC)

    OPA593EVM EU RoHS 符合性声明(DoC)

    希望这对您有所帮助。  

    请 根据初始申请提供针对 OPA855DSGEVM 的 CE 符合性声明。

    非常感谢。

    祝你一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris 和 Kai、您好!

     我不确定要求的确切时限、但我们的 EVM 确实必须通过认证才能获得 CE 符合性声明。 与 OPA855同属产品系列中的其他 OPA85x 产品的 EVM 具有该 RoHS 认证、例如 OPA858DSGEVM。

      OPA855DSGEVM 应该在线发布此认证;我认为它没有错误地发布。 我正在研究原因,并将能够提供文件。

    谢谢!
    西马  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sima

    CE 标识于1993年在欧盟推出、其范围 逐年扩大。

    2013年1月实施 RoHS 2011/65/EU 时、RoHS 成为 CE 指令。

    我将等待收到您的有关  OPA858DSGEVM 的 EU DOC 的回复

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sima

    很抱歉跟踪、但此请求仍待处理。 您能否提供 CE/EU 符合性声明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您能说明 CE/EU 符合性声明申请的状态吗?

    我感到关切的是,一个月前提出了这项要求,目前仍在等待。

    该评估板带有 CE 标志、因此本文档(CE/EU 符合性声明) 是强制性的。  

    提前感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

      抱歉、我无法跟踪 DOC、但 EVM 在创建 EVM 时通过了 DOC 检查清单。 我已经附上了在 EVM 发布时创建的 EVM 的合规性文件夹。 我已将电子邮件发送给我们的合规团队、我们应该会在本周结束之前收到回复。  

    e2e.ti.com/.../AMPS032A_2800_001_29005F00_Compliance.zip

    感谢您的耐心!
    西马  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sima

    感谢您与我们共享合规性文件。 作为欧盟的进口商、我们必须在记录中包含 CE/EU 符合性声明(根据 CE 指令的规定)。 我知道您已 向您的合规团队申请 CE/EU 符合性声明、我将等待收到您的回复。

    感谢您的支持、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima

    很抱歉追逐、我尚未收到 CE/EU 符合性声明、请吗? 您能提供建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

      我们对这里的长时间延迟感到非常遗憾。 昨天、我询问了我们的合规团队和经理、但没有收到回复。 我会调查延迟的原因、并再次对团队执行 Ping 操作。  

    非常感谢您的耐心!
    西马  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    正式流程有时比我们理想中希望的更长;请知道我们的团队正在处理此问题、Sima 或我自己将在我们可以的情况下提供更新。  正如 Sima 提到的、这不是 OPA855DSGEVM 不符合规范或不符合规范的问题。 对于将 OPA855DSGEVM 与其他符合 TI RoHS 的 EVM 一起使用和使用、没有任何预期的启示或问题(待定的 DOC 可用性除外)。  查看 BOM 和 PCB 制造信息不会导致 RoHS 不符合要求。   

    如果有重要更新或新信息、我将在此放置这些更新。

    如有任何疑问、请随时提出;我们正在处理此主题更新。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alec

    感谢您的更新和附加信息。 您能否告知 EU 符合性声明何时可用?

    CE/EU DoC 是制造商对其 CE 标志的产品符合适用的 CE 指令(在我们的情况下、为 RoHS 指令)承担唯一责任的文档。  

    我理解您可以预见、您不会担心产品可能不符合标准、但从法律上讲、CE/EU DoC 是唯一具有法律价值的文件、对于带有 CE 标志的产品是强制性的-因此、请要求 TI 提供。

    对带有 CE 标志的产品的制造商和进口商承担的义务来源:

    根据所有 CE 指令(包括 RoHS 指令2011/65/EU)的规定、对其产品应用 CE 的制造商必须在开始对产品应用 CE 标志时绘制 CE/EU DOC (并将该 DOC 存档10年、从上次销售起)。  

    参阅  RoHS 2011/65/EU -请参阅 RoHS 指令 第7.c 条的"制造商义务"下的"7.d 访问权限"、 点击此处)  

    Mouser USA 作为带有 CE 标志的产品的进口商、在向欧盟销售产品时、根据 CE 指令还有义务在其记录中保留 CE/EU DoC 的副本、请参阅  RoHS 2011/65/EU、在 RoHS 指令 第9.g 条的"进口商的义务"下访问 此处)  

    TI CE 标志产品  OPA855DSGEVM。  我们需要此 CE/EU DOC、以满足我们作为进口商的法律义务。  我对 两个月前首次强调缺乏 CE/EU DOC 表示关注、CE/EU DOC 尚未发布。 T.I,  

    提前非常感谢您帮助解决这个问题、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    我们通常应在大约两周内完成该过程。 这是否足以满足您的需求?  

    谢谢!  

    雅各布  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacob

    我确认、一旦我们获得 CE/EU DOC、该查询将关闭。 准备好后、您能告诉我吗?  

    非常感谢

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    是的、我们正在进行此工作、一旦有可用、将立即通知您。  

    谢谢!  

    雅各布  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    该文档应在 24-48小时内于 TI.com 上 OPA855DSGEVM 网页上提供。  为了满足您的开发和设计需求、我在此还提供以下文档:  

    e2e.ti.com/.../sszqr33.pdf

    感谢您抽出宝贵的时间给予全面帮助、如果您需要进一步的帮助、请更新我。   

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec

    感谢您提供此文档。 这一条现在已被添加到我们的记录中。 该查询现已关闭。

    善意的愿望

    克里斯