This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA140:OPA140的输入限制

Guru**** 2511235 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA140, DIYAMP-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1239314/opa140-the-input-limitation-of-opa140

器件型号:OPA140
主题中讨论的其他器件: DIYAMP-EVM
大家好、我想问问、在测试 OPA140EVM 板时、电源是一个跟踪电路、而 Vcc 是正负5V 电源。 当 Vin=4.5V 时、它不符合输入共模电压的范围、但当输入电压频率相对较低(如1kHz)时、输出电压波形是正常的、当频率相对较高时、顶部被切断。 我可以问为什么吗? 谢谢! 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maggie。

    Unknown 说:
    Vcc 是正负5V 电源。 当 Vin=4.5V 时,它的剂量不符合输入共模电压的范围[/引号]

    没错、输入电压超出了 OPA140的共模输入范围。

    输入电压频率相对较低(例如1kHz)时,输出电压波形是正常的,频率相对较高时,顶部被切断。

    我很难就此发表评论、因为我对您的电路和输入信号没有足够的信息。 您的输入信号是否为正弦波? 什么情况呢? 是4.5V 峰间电压吗? 或者是4.5V 直流偏置吗?  "电源是跟踪电路"这个词具体是什么意思? 您能否提供原理图? 您能否提供输入和输出波形的示波器捕获?

    根据我掌握的信息、我最乐观的猜测是输入信号将直接耦合到输出节点、而这正是您要测量的信号。 此外、我在产品页面上没有看到 OP140EVM、您是否正在使用 DIYAMP-EVM?

    谢谢。

    扎赫

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    感谢您的回复! 我的测试电路如下所示。  

    输入信号为9V 峰峰值、没有直流偏置。  当我使用 TINA 进行仿真时、无论 f=1kHz 或50kHz、输出波形都仍然有削波。 但在实验中、低频时输出不会失真。 低频和高频的实验输出波形如下。

     (f=50k)

     (f=1k)

    TI 精密实验室运算放大器系列视频中也提到了这一点、即输入/输出限制。  该视频提到 OPA140是在低频下的轨到轨输入和输出、我不太明白为什么。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maggie。

    感谢您提供更多信息。 是的、虽然器件规格未显示这一点、但是已知 OPA140在低频(~1kHz)时作为轨到轨输入运行。  数据表中的输入共模范围是针对器件的整个可用带宽指定的。 没有针对低频与高频信号的共模技术规格。

    在实践中、大多数器件能够在超出器件规格的情况下运行、但性能会下降。 数据表中的电气特性通常较为保守、可确保在工作范围内实现高性能。 对于 OPA140、可以观察到该器件在输入共模规格之外运行、但带宽会严重降低(1kHz 而不是11MHz)。 这种1kHz 带宽限制 对于客户在其电路中使用而言是不切实际的、因此在数据表中没有进行特性描述。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    非常感谢!!