This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA860:峰值保持电路

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1239842/opa860-peak-hold-circuit

器件型号:OPA860

大家好、

我们客户的问题之一、您能提供一些故障排除建议吗?

我用 opa860芯片作为峰值保持电路、有10ns 脉冲信号输入。 我在论坛上看到了一篇类似的帖子、并使用 TINA 模拟了电路原理图。 仿真结果表明、可以实现峰值保持电路功能。 电路板经过很长时间的设计和调试、但物理对象仍然无法实现峰值保持功能。 我目前面临的问题是物理设备无法实现峰值保持功能。 测量 C 和 E 引脚时、始终会存在负电压输出、而没有任何其他波形变化。

电路原理图:

此致、

罗艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:  

    在电路中使用哪些二极管。 乍一看、我看不出图表中有任何应该导致其无法正常运行的错误。  

    此致!  

    雅各布