This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2890:衰减(ASB)在5.5kHz 下无法正常工作

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2890, BUF634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1237594/opa2890-attenuation-asb-do-not-work-as-i-intended-at-5-5khz

器件型号:OPA2890
主题中讨论的其他器件: BUF634

我使用此电路通过 TI 滤波器设计设计、使用 OPA 2890进行设计。

4.2kHz 滤波电路按预期运行。

但是当我仅将中心频率4.2更改为5.5 kHz 时、

经证实、衰减(ASB)比变为5:1、而非目标值40dB (100:1)

我使用的是 OPA2890、而不是 BUF634。

我认为对于电流电路、max Q 值是如此之高,

因此我将通带带宽(BWP)从50更改为60Hz。 因此、Circuit 将 MaxQ 调整到小于100 (87.23)并尝试继续。

但我在 Asb 没有获得很好的结果。

为输入提供5.5kHz:150mV。 为输入提供5.2kHz:30mV。 其衰减不是40dB。

问题的原因是什么?我应该怎么做才能获得所需的衰减?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑:我使用 OPA 2810到4.2kHz 滤波器设计。 在5.5kHz 时、我使用 OPA2890。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、  

    我认为这可能是滤波器设计人员为5.5kHz 设计提供的值中的一个问题。 我将进行深入研究、并会很快给您回复一条设计建议。  

    此致!  

    雅各布  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要很高的 Q 带通、请使用 DABP 拓扑-不是在滤波器工具中、而是在此处进行大量讨论-只需进行搜索即可。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有没有可能的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、  

    我正在努力为您获取设计。 几天内,我会为你准备一些东西。  

    此致!  

    雅各布  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、  

    正如 Michael 所说的那样、双有源带通滤波器(DABP)将是最佳解决方案。 为了实现采用标准 MFB 拓扑的滤波器、您需要增加通流带宽、以便降低滤波器级的 Q 要求或使用超高速放大器。  

    此致、  

    雅各布