This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8601-Q1:中标度偏移问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP8601-Q1, LMP8601, INA240-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1239991/lmp8601-q1-midscale-offset-issue

器件型号:LMP8601-Q1
主题中讨论的其他器件: LMP8601INA240-Q1

大家好、我对 LMP8601-Q1有疑问

1) 1)这个值"中标度偏移缩放精度"代表什么? 这意味着什么?

2)绝对值"输入参考"的含义是什么?

3) 3)第6.7章(SNOSAR2H–2008年9月–2016年4月修订)中的值表示失调电压引脚接地。 那么、在测量低电流时、我是否仍然具有负容差?

4) 4)输出电压和中标度失调电压调节精度之间是否存在相关性?

谢谢你。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernhard、您好!

    Unknown 说:

    中标度偏移缩放精度是在设置偏移> 0V 时生成的偏移误差。 6.7规格在 Vs=5V 时测试、因此当偏移=Vs 时为偏移误差、因此 Vbias = 2.5V。 例如、当 LMP8601设置为中标度偏移(偏移=Vs)时、将生成0.625mV 偏移(指输入、RTI)。 您可以通过乘以总增益(20V/V)将该误差作为输出、即0.625*20=12.5mV。 这会导致相对误差为12.5mV/2.5V = 0.5%

    Unknown 说:
    3)第6.7章中的值(SNOSAR2H–2008年9月–2016年4月修订版)表示偏移引脚接地。 因此、在测量低电流时、我是否仍然具有负容差?

    中量程偏移调节精度仅在偏移大于0V 时适用、因此当偏移接地时、中量程偏移调节精度误差为0%。

    请注意、与 LMP8601-Q1相比、INA240-Q1具有更高的精度和更低的成本、是一种较新的替代产品。 它还具有增强型 PWM 抑制功能。 我建议您查看-4V 的负共模是否足够。  

    谢谢。

    切拉