This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA163:需要 INA163UA 的热参数。

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1234958/ina163-need-thermal-parameters-for-ina163ua

器件型号:INA163

我需要获得 INA163UA 的各种热参数。  结至环境、电路板和外壳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Barry、  

    我提交了来自我们封装团队的此信息请求。 请给他们最多1周的时间来提供结果。 我将在该请求得到满足后立即作出答复。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barry、  

    这里是我们散热团队针对 SOIC 封装得出的结果。  

    Theta JA 70°C/W

    Theta jc、顶部25.8 °C/W

    Theta JB 26.8 °C/W

    PSI JT 2.6 °C/W

    Psi JB 26.4 摄氏度/瓦

    Theta jc 底部 N/A

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通