This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV358:通过单极配置、VCC 逐渐变为零时的输出响应。

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV358, TLV9002, TLV810E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1240680/lmv358-output-response-with-vcc-going-gradually-to-zero-with-unipolar-configuration

器件型号:LMV358
主题中讨论的其他器件: TLV9002TLV810E

如果 VCC 在具有环路补偿的同相电压跟随器中发生变化、LMV358的输出电压将是多少? VCC 电平从3.3V 变为零、逐渐降至零。 此外、通过相同的 VCC 提供到同相放大器的输入、VCC 进一步连接到并联基准和分压器、以便在输入为3.3V 时获得1.5V 的输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低于2.7V 的最小建议电源电压时、无法保证正常运行。 您可以执行自己的测试、以查看会发生什么情况。 但可能存在温度依赖性、而且无法保证。

    如果必须确保电路在低电压下没有任何错误、则可以使用 TLV810E 等电压监控器和 TLV9002‍S 等具有关断功能的运算放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal;欢迎访问 e2e 论坛。

    最小电源电压较低的轨到轨输入运算放大器将更具可预测性。

    LMV358既不是 RRI、也不是在低电压下运行。 低于2.5V 不是很好、请参阅图11以了解详情。