This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7322-Q1:振荡

Guru**** 2768115 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7322, TLV9362

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1240737/lm7322-q1-oscillation

器件型号:LM7322-Q1
主题中讨论的其他器件:LM7322TLV9362

您好!  

在应用 LM7322而不是 TLV9362后、会发生振荡。 我们未观察到 TLV9362的症状。

它的电压控制(反相电压)用于开关 FET 栅极、并且在功率放大器上具有各种旁路电容器。

在功率放大器的栅极和 LM7322的输出端之间施加串联电阻以防止出现这种情况后、该症状就会解除。

如果正确、您能否告诉我如何计算电阻值?

THX

JS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 JS、  

    欢迎使用 e2e! 谢谢发帖!  

    我假设您 使用 MOSFET 实现与电压至电流(V-I)转换器电路类似的电路、

    我对此很好奇:  

    Unknown 说:
    在功率放大器上有多种旁路电容器。

    我能否看到原理图(仅限运算放大器部分)?

    您引入的电阻器有助于将放大器与 FET 栅极的容性负载隔离。 我们有有关稳定性的现有 TIPL 培训: https://www.ti.com/video/series/ti-precision-labs-op-amps.html 有关 稳定性的第五个视频介绍了"容性负载"下的 RISO 方法。  

    我想我可能已经误解了、能否确认您看到的是 LM7322而不是 TLV9362的振荡? 我希望它是向后的。 由于 LM7322是一款"容性负载容差无限制"特性、而 TLV9362并非"无限制"容性负载驱动特性。 您是否还能确认电源和输入信号电压范围和频率?  

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳