This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181:电流检测放大器电路建议

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1239076/ina181-current-sense-amplifier-circuit-recommendation

器件型号:INA181

您好!

正在寻找所连接电路的验证或进一步改进建议。

此图显示了一个使用 INA181和 TLV9001IDCK 来检测流经12V 电池的电流的电路。 端子块 J1上的引脚1和2为电池连接器。 引脚1是电池正电源、其中 P 沟道 MOSFET 配置为保护负载免受反极性的影响、引脚2是电池负电源、其中 INA181配置为10毫欧电阻器上的电流检测引脚。

请查看随附的示意图、并告诉我您的想法。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mahboob:

    我想说的是、如果您不希望电流中出现太多噪声、则无需使用 R17和 R19。  这将减少 IB 出现的误差。  此外、未显示 INA181输出端的负载。  确保如果有一个电容器、其电容低于1nF 并且它已连接到 SAR ADC、则查看此应用报告。   https://www.ti.com/lit/an/sboa443/sboa443.pdf

    此致、

    哈维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    感谢您的答复。

    大多数时候、此应用中会使用12V 电池、但有时此产品中也会使用交流/直流转换器、我认为这会带来很多噪声、因此我计划保留 R17和 R19。 我应该改用阻值较低的电阻器、否则10欧姆可以吗?  

    您是对的、这里使用的是12位 SAR ADC。 我们过去遇到过噪声问题、因此、我当时想在 INA181的输出端添加一个 RC 滤波器。 您是否建议将此滤波器的值设置为 R=100欧姆且 C=10nF?

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mahboob:

    R17和 R19不应超过10Ω Ω、因为偏置电流会产生更大的误差。

    RC 通常由 ADC 和转换时间及采样时间进行定义。  通常、对于电容器大小的默认回复是 ADC 采样电容器的20倍。  ADC 采样电容器通常为数十 pF。  电容器大小是20倍的原因是采样电容器是 ADC 从电容器传输的部分电荷 、但随后充电速度足够快、可以进行下一次采样。  这是如果您需要最快的采样。  我相信您可以 在 https://www.ti.com/video/series/analogue-to-digital-converters-adcs.html 上找到 我想要查看的更多信息   

    部分):  逐次逼近型寄存器(SAR)模数转换器(ADC)输入驱动器设计(7)   

    视频:  SAR ADC 前端组件选择简介、  R-C 组件选择背后的数学理论

    如果您不需要快速采样、那么您可能不需要这样做。  如果您要高于1nF、由于我在数据表中看到的输出阻抗、我会建议大于500Ω Ω、这样就不会有稳定性问题。

    此致、

    哈维尔