This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381-Q1:RI 测试数据

Guru**** 2502395 points
Other Parts Discussed in Thread: INA381-Q1, INA381

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1239167/ina381-q1-ri-test-data

器件型号:INA381-Q1
主题中讨论的其他器件: INA381

大家好、

根据客户的 RI 测试结果、 电流检测值波动导致在1200MHz 至1400MHz 范围内出现故障。 [1200MHz 至1400MHz、PM (PRR=300Hz、PD=3us)、2级300V/m、A 类]

是否有 INA381-Q1的 RI 测试数据? 另外、请告诉我如何解决或改进该问题。

此致、

杰弗里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    您是否在问抗辐射测试? 如果是、我们没有 INA381-Q1的这些数据。

    是否已确认故障是由 INA381引起? 如果移除 INA381、测试是否通过?

    也许可以在输出引脚和接地之间连接一个具有低寄生 R/L 的几 pF 小电容。 它应该有助于改善结果、但我不知道它将会有多有效。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang:

    您是否在问抗辐射测试?  是的、是的。

    是否已确认故障是由 INA381引起? 可以。  如果移除 INA381、测试是否通过? 电流检测功能被移除后无法确认。

    客户已经在输出和接地之间添加了电容器(33pF 或57pF)、但即使进行了一些改进、此问题也没有完全解决、并且波动范围从0A~25A 更改为4A~22A。 (正常电流检测值=13.5A)

    是否有任何其他检查点或您对此问题的建议?

    此致、

    杰弗里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    是否在添加电容的情况下在输出引脚进行了测量? 最好确保干扰不来自其他路径、零部件或方向。

    由于有一些改进,我建议在此期间继续这方面的搜索工作。 如果尚未准备就绪、请尝试使用一些高质量电容器。

    一个 很好的信息来源通常是测试设施的工作人员(我假设客户正在使用实验室)、因为他们经常处理此类问题。  

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang:

    感谢您的答复。 让我看看客户对您的评论。

    此致、

    杰弗里