This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4353:双电源是否可以运行?

Guru**** 2885510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1239458/opa4353-is-dual-power-supply-operation-possible

器件型号:OPA4353

数据表中将这款运算放大器描述为单电源供电、但它可以通过双电源供电吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它具有多项功能(低电源电压、轨到轨)、因此可用于单电源应用。 但它无关紧要;您还可以使用双电源、只要总电压不超过5.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    克莱门斯是正确的。 绝对最大额定值显示电源电压差可高达5.5V。即(V+)-(V-)=5.5V。  

    查看典型性能曲线、可以看到该器件在(V+)-(V-)=5V 下指定。   

    您能分享一下应用的要求吗? 该部件从1999年开始、也许我们能够提供一种器件、通过更好的供货/定价仍能满足应用需求?  

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对运算放大器电源操作的清晰回答。 我知道只要总电压低于5.5V、它就的确可以使用双电源。

    再次感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对运算放大器电源操作的清晰回答。 我知道只要总电压低于5.5V、它就的确可以使用双电源。

    再次感谢您的帮助。