This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2186:输入偏置为+45°C

Guru**** 2774565 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1240715/tlv2186-input-bias-to-45-c

器件型号:TLV2186

大家好!

我的客户正在对 TLV2186进行评估、其中器件的工作温度将达到最大+45°C、并且他们具有以下问题:

您能否提供高达+45°C 的输入偏置电流的更详细数据?  

从数据表中的图9、我们无法判断较低温度下的输入偏置范围。

此致

乌埃利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、UE:

    数据表的电气特性部分提供了输入偏置电流规格。

    25°C 下、典型 IB 规格 为0.1nA。

    在 -40°C 至85°C 的温度范围内规格 得出的最大值为0.6nA。

    对于45°C 的相对中等温度、IB 将处于该范围内。

    图3显示了25°C 下 TLV2186 IB 测量值的典型分布。

    一个很好的估计是  、温度每升高10°C、IB 将加倍。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为 CMOS 器件、TLV2186不需要任何输入偏置电流;指定的偏置电流只是漏电流。

    在上图中、25°C 和85°C 下的测量值之间插有一条线。 45°C 时的实际泄漏电流仍将接近于零。 (没有官方说明。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ueli:

    流明是正确的、IB 与温度图中的曲线是从典型器件的几个数据点内插得出的。 此图显示 IB 随温度呈指数级增长、并且温度超过85°C 时出现显著上升。

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,扎赫

    感谢您指向数据表的相关章节、这里确实回答了这个问题。

    ----------------

    高克莱门斯

    感谢您的反馈。

    此致

    乌埃利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ueli:

    我很乐意提供帮助、如果您需要进一步的支持、请告诉我。

    此致、

    扎赫