This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 带通滤波器项目

Guru**** 2583015 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1239148/band-pass-filter-project

主题中讨论的其他器件:OPA637

大家好!

我很乐意从我正在执行的 pspice 项目中获得一些有关仿真的帮助。

我装配了一个方案、为我提供大约40dB 的增益  
我的 FL 大约是。 6kHz 和 Fh 约为600kHz。

但我有一个问题、即我在 ene 处将斜率斜率加为-20dB/dec、它为-40dB/dec  

输出电阻为13K 欧姆、它是3K 欧姆。

方案如下:

SYM 是



请帮我找到我的错误

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stas:

    但我有一个问题,我将 ene 上的斜率添加为-20dB/dec,它是-40dB/dec [/ 报价][quote userid="547665" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1239148/band-pass-filter-project 我组装了一个方案,它给我带来了大约40dB 的增益  
    我的 FL 大约是。 6kHz 和 Fh 约为600kHz。
    [/报价]

    以下是 OPA637的一个选项(在较高频率下使用运算放大器的 BW 进行衰减)、其中斜率约为-20dB/十倍频程。 零点也以+20dB/dec 上升。 增益为101V/V。  

    e2e.ti.com/.../OPA637-BPF-06192023.TSC

    我看到您正在尝试使用 LTSpice 构建您自己的运算放大器。 问题在于、您或许能够进行仿真、但在尝试构建电路时、会出现电流匹配和寄生电容问题。 如您所观察到的、它会出现问题。   

    如果您想在 LTSpice 中仿真 MOSFET 运算放大器、您可能必须使用 NMOS4来完全控制 MOSFET 模型、并考虑运算放大器中的所有寄生效应、零点和极点。 由于竞争对手的许可证要求、我无法为 LTSpice 客户提供支持。  此外、CMOS 模型似乎在开环配置下运行。  

    下面是一个在线的 TI FilterPro 工具。 您可以使用该工具来配置 BPF、但该工具通常用于更高阶滤波器设计、您只需要为您的应用或仿真提供简单的一阶滤波器。  

    https://webench.ti.com/filter-design-tool/filter-type

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stas:

    我希望你的问题得到解决。 要构建分立式运算放大器电路、您需要验证运算放大器是否具有所需的带宽。 由于增益 为100V/V、且滤波器运行频率高达600kHz、因此滤波应用至少需要60MHz 运算放大器带宽(GBP 或增益带宽积)。 因此、我选择了 OPA637来构建滤波器应用。  

    我将结束本次调查。 如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德