This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF298:LF298

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LF298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1240705/lf298-lf298

器件型号:LF298

您好!  

我们将针对基本 S&H 应用测试 LF298M。 我们使用+/- 15V 电源来测量0-10V 的信号范围。

逻辑基准连接到 GND、5V 信号作为逻辑高电平提供。

每当提供输出逻辑脉冲时,固定为-15V。

我看到 LF398的类似主题并发布此消息。 我将使用原理图第一页中给出的相同原理图。

请支持这一问题。

谢谢。此致、

纳根德拉·库马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagendra:

    [报价 userid="567241" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1240705/lf298-lf298 ]我看到 LF398的类似主题并发布了此消息。 我使用的原理图与原理图首页中给出的原理图相同。

    关于 先前 E2E 查询中提到的 LF398S8问题、请注意、LF398S8并非由 TI 生产、而是由其他制造商生产。 因此、之前的查询与 TI 产品无关。 我找不到 此帖子或上一帖子中提供的原理图。

    请提供 LF298M 原理图。  显示电源连接、旁路电容器、 保持电容值、失调电压引脚连接、驱动 LF298输入的源极或电路以及 LF298的输出负载的电路原理图将会很有帮助。

    此外、如果您可以提供输入信号(引脚3)、逻辑输入脉冲(引脚8)和输出信号(引脚5)的示波器、这将为我们提供更多信息以帮助调试该问题。  请将示波器探头直接放置在以 LF298M 电路的同一 GND 为基准的器件引脚处。  另外、请告知我们有多少器件出现了此问题。  这是 PCB 还是原型板?

    谢谢、此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagendra:

    我没有收到您的来信、我想问题已经解决。  但是、如果问题仍然存在、请提供上面列出的原理图和示波器图、我们很乐意为您提供帮助。

    谢谢。此致、

    路易斯