This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549:热模型

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1240691/opa549-thermal-model

器件型号:OPA549

团队成员

我已阅读与并联 OPA549相关的主题、并计划使用此设计构建一个与任意信号发生器相连的 V/I 转换器、从而生成宽度为25Apk 且宽度为15ms 的电流形状。 很明显、我们正处于 OPA549上的脉冲功率负载中、所以我对脉冲期间的结温仿真热模型感兴趣、并且尺寸与限制结温所需外壳上的热质量相对应。

感谢您的支持

克里斯托弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Christophe:

    Unknown 说:
    我会对热模型感兴趣、以便模拟脉冲期间的结温、并相应地标注外壳上限制结温所需的热质量。

    您能否向我发送您正在使用的 V/I 转换器的示意图?

    我很乐意在 Tina 中提供热计算的仿真、但我需要有原理图。 我们的所有放大器都能够提取这些热系数、但这取决于电源轨、静态电流、输出电流负载和电压等。 随附的是用于计算放大器中直流和交流功率传输的公式。  

    Unknown 说:
    构建一个连接到任意信号发生器的 V/I 转换器、以便生成宽度为15ms 的25Apk 电流形状。

    对于应用、可选择并联功率放大器、但对于25Apk 的峰值电流负载、这可能不可行。 您也可以通过其他方法研究 V 至 I 转换器的构建。 随附是两个您可能感兴趣的应用手册。 我们的网站上也有更多类似的应用手册。  

    https://www.ti.com/lit/an/sboa553a/sboa553a.pdf?ts=1687440818866&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    https://www.ti.com/lit/ug/slau502/slau502.pdf?ts=1687357825832&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTIPD102%253FDCMP%253Dhpa-pa-dac%2526HQS%253Dhpa-pa-opamp-thehub-20140523-tipd102-tidesign-en

    我会推荐 slau502应用手册中的第二个选项。 如果驱动器要求在25Apk 下提供拉电流和接收电流、则该设计必须以不同的方式反馈输出信号、但应用手册应指明正确的方向。 还可以为项目和设计要求提供大致的预算(例如电流源需要达到的精确度)。  

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Raymond

    感谢您对 SLAU502中的电流源的建议。 似乎比并行使用多个 OPA549更简单。

    我将模拟此解决方案、如果遇到问题、我们会回来给您解答。

    我想您可以结束该主题。

    此致

    克里斯托弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christophe:

    Unknown 说:
    似乎比并行使用多个 OPA549更简单。

    是的、这是正确的。 通过并联 OPA549s、您至少需要三个运算放大器、通常我们建议将两个功率放大器并联在一起。 通过将多个运算放大器并联在一起、输出级往往会"争夺"各个运算放大器的拉电流/灌电流、因为它们并不是完全匹配的。 您必须在输出级插入 Riso 电阻器以稳定控制环路。

    借助 SLAU502反馈环路设计、您可以将发热的组件移至 BJT 或 MOSFET、如果要精确保持脉冲电流、还可以使用精密运算放大器。 请确保反馈环路对于驱动应用而言是稳定的。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德