This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA234:ALERT 引脚确认

Guru**** 2661815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1241563/ina234-alert-pin-confirmation

器件型号:INA234

尊敬的团队:

希望您做得好!

警报引脚上的电压是否会在低电平和高电平之间跳跃?

由于我在数据表中看到了如电压跳跃般的图8-3:

非常感谢!

此致、

锂氙气灯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li 氙气灯、

    当触发警报时、电压从高电平变为低电平。 上图显示了许多可能的触发点、用于显示时间的可能变化。 当触发警报时、电压将发生变化并保持变化、没有任何抖动或来回跳跃。

    此致、

    米奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitch:

    非常感谢您的支持!

    另一个问题可能需要您的支持:

    版本 A 和 B 的 I2C 地址不相同、这是否对使用有任何影响?

    非常感谢!

    此致、

    锂氙气灯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitch:

    顺便说一下、警报引脚是否可用作 IO 控制?

    非常感谢!

    此致、

    锂氙气灯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li 氙气灯、

    器件 A 和 B 版本之间的唯一区别是它们具有不同的地址。 这样、您就有了更多选项来适合您的系统、并且/或者您可以在同一 I2C 总线上放置更多传感器。

    是的、警报引脚可被用作 IO 控制。

    此致、

    米奇