This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181:INA181

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1241731/ina181-ina181

器件型号:INA181

尊敬的团队:

我需要 INA181 IC 基准引脚的最小和最大灌电流  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    µA 一个理想的运算放大器、75 μ A 的输入偏置电流也流入/流出基准引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Navya,

    您可以在数据表的"爪形曲线"中找到此信息、如图19所示。 该曲线表明了器件在牺牲器件完全摆动到电源轨能力的情况下提供输出电流的能力。  

    这里还有一个 更深入讨论这一点的应用手册。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢您的答复。

    我询问的是基准引脚输入电流额定值。为了固定输入 基准电压、而不会使基准引脚产生任何压降。 目前我们正在使用

    3.3V 和 VS 上的分压器网络为10k、在测量时保持基准引脚上的电压为1.634V。