This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309:PGA309 -测试引脚

Guru**** 2381810 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA309
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1242631/pga309-pga309---test-pin

器件型号:PGA309

你好

我使用 PGA309开发了一个新产品、当我使用引脚 TEST、SDA、SCL 和 GND (双线访问)对其进行编程时遇到问题  

有时,PGA309中断(逻辑电路),我正在查找原因/原因

当 PGA309未供电时、我有可能对引脚测试应用一个"1"级

你知道这个问题吗?

您是否有 PIN 测试的输入电路?

你是否有其他想法,可能导致这种破坏?

感谢您的回答

弗雷德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗雷德里克

    绝大多数逻辑输入(甚至模拟输入)都具有连接到正负电源的 ESD 二极管。  向没有电源的数字输入施加信号将开启 ESD 结构并将输入信号馈入电源。  这会使器件处于不良状态、因此不建议这样做。  如果您可以在上电前将此信号接地、那么应该可以解决该问题。   

    我希望这对您有所帮助。   

    此致、艺术