This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9302:运算放大器中转换率的增量。

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9352, OPA2992, TLV9302, TLV9362

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1242804/tlv9302-increament-of-slew-rate-in-op-amp

器件型号:TLV9302
主题中讨论的其他器件: TLV9362、TLV9352 、OPA2992

你(们)好!

我将使用 TLV9302 (轨到轨)运算放大器+12V 和-12V 作为电源电压。  1kHz 的 PWM 脉冲、在16ns 时间周期内作为输入。 在运算放大器的输出端、我们得到5us。 3V/us 是 在数据表中提到的。我们可以增加压摆率吗、以避免上升时间浪费。 小于2us 是理想的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用具有较高压摆率的运算放大器(例如、TLV9352、TLV9362、OPA2992)。 但"PWM"表示数字信号;请考虑是否可以改用比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、C Hari;欢迎访问 e2e 论坛。  

    信息是否是数字化的?  

    如果是、那么输入的 VIL、VIH 值是多少?  所需的输出 VOL、VOH 是多少?

    如果不是、所需的线性传递公式是什么?