This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:ISO224仿真

Guru**** 2553520 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1242119/iso224-iso224-simulation

器件型号:ISO224

我没有得到正确的输出正弦摆幅、而且正如数据表中所述、输出也没有偏移2.4V。

VIN=3V、正弦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Apoorva:

    ISO224的输出在满量程输入电压下将为+/-4V 差分,或+/-1/3*Vin。  

    连接 INA 后、通过单电源和 GND 在输入端设置共模、INA 无法驱动到接地以下。  

    请参阅此文档了解正确电路的示例: https://www.ti.com/lit/an/sbaa317/sbaa317.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    我需要验证 IC ISO224的个别性能、因此、如果我取出 INA224、现在我检查各个引脚相对于接地的情况、我将根据数据表获得正确的输出、 但对于差分引脚、我没有获得正确的值。 您能告诉我如何以正确的方式对其进行仿真吗?

    此致、

    阿保尔瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Apoorva:

     在设计中、输出被驱动、并对地短路。 如果以这种方式操作、器件可能会损坏。 在输出端和接地端之间添加一个电阻器、以限制电流。