This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2727:OPA2727使用时、芯片升温

Guru**** 2500845 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2727

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1242524/opa2727-opa2727-when-used-the-chip-heats-up

器件型号:OPA2727

 e2e.ti.com/.../4.mp4
当电源±5V 时、芯片发热严重、帮忙弄明白原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、 、  

    我胡乱猜测 C68或47nF 电容器可能导致不稳定问题。 您可以移除 C68或将 R71从100Ω Ω 增大到1kΩ Ω 或稍大一些。 请告诉我发生改变后会发生什么情况。

    当运算放大器驱动大容性负载时、运算放大器将变得不稳定、我认为就是这样。 我假设 U12A 和 U12B 是 OPA2727运算放大器。   

    我进行了快速交流稳定性分析、结果表明第一级的环路增益只有35度的相位裕度、这是不稳定的。  

    您需要添加与20kΩ Ω 反馈电阻器并联的4.7pf 电容器、这将获得74度的相位裕度。 在此配置中、增加 R71不起作用。   

    e2e.ti.com/.../OPA727-AC-Analysis-06272023.TSC

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚5处的电压应该是多少? 根据原理图、它是悬空的。 如果实际的电路板没有直流偏置、您应该添加它;例如、请参阅 AN-31放大器电路集合的图1-9中的 R3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、 、  

    Clemens、 感谢您指出这一点! 我忽略了输入前端。  

    如果 引脚5电容耦合到同相节点、则需要放置一个高通滤波器、或连接由 Clemens 提供的输入级。  否则、悬空的 Vin+或 U12B 的引脚5上不存在直流偏置。 运算放大器现在应该保持稳定、如下面的阶跃瞬态响应所示。    

    e2e.ti.com/.../OPA727-Step-Transient-06272023.TSC

    此致!

    雷蒙德