This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:具有 OPA855的27MHz 差动放大器

Guru**** 2535730 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1234900/opa855-27-mhz-differential-amplifier-with-opa855

器件型号:OPA855

大家好!  

我正在寻找一些有关可用于感应27MHz 电流的放大器电路的帮助。  我在电路中查找的一些规格:

电源:3.3V Vdc、单面、

-30mV < Vdiff <+30mV

-1V < VCM <+22V

所需增益: > 20V/V

由于高频以及潜在的高共模电压、我无法简化电流检测放大器(例如 INAxxx 器件之一)。   我选择使用 OPA855制作一个差动放大器 、我希望从中获取最大电压摆幅(如果需要更多增益、可以添加另一级)。  不过、至少在 LTSpice 中、我无法使放大器针对我的电路正常工作、如下所示:

我认为可以将输入直流偏置到可接受的 VCM 范围(~2.0VDC)的中间并耦合中的高频差分。   然后、我添加了一个 Vref、以将输出共模电压设置为输出摆幅范围的中间值(1.15V 至2.35V、因此在上述电路中将 Vref 设置为1.75VDC)。  但是、我没有获得预期的输出。   首先、即使耦合电容只有10pF、输入引脚上的 VCM 似乎也会偏离范围、输出看起来很糟糕。  我正在尝试了解正在发生什么、但却处于失败状态。   有人能评论一下我错过了什么吗?  感谢您的任何想法!

谢谢

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅供参考-我想我可能遇到了输入失调电压问题、但不确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

     由此看来、存在一些不稳定并超出器件输出电压的情况。 这很可能与在输入+ Vref 设置的直流偏置组合有关。 我将在我们的仿真软件中重新创建问题、并向您更新解决方案。  

    谢谢!
    西马  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sima、祝您好运?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、很抱歉耽误了时间。 Sima 是在度假,并将回到你明天。  

    此致!  

    雅各布  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

     很抱歉在此问题上出现延迟。 我在过去的一天一直在进行仿真、我们将能够在这一周结束之前为您更新解决方案。

    谢谢!
    西马  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

     非常感谢您的耐心。 我能够在我们结束时复制您的仿真和问题:

      观察瞬态分析的输入、发现器件输入电压冲突。 这就是 CMRR 非常低的原因。 在3.3V 下、当 CMRR > 80dB 时、输入电压必须在1.1V 至2.9V 范围内。  

      快速解决方法是调整感应电阻器+电流源的总阻抗:

     似乎存在轻微的时间/相位延迟、但可通过输入 RC 进行调整。 如果您有关于调整 Vdiff +所需输出电压范围的问题、请告诉我。  

    谢谢!

    西马  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、  

    遗憾的是、我无法通过增大 C4的值、按照您所做的方式更改电路。   我想只需减小将交流信号耦合到放大器电路的电容器 C1和 C2的值、使输入电压不超过1.1V 至2.9V。  是否有关于如何在不改变感应放大器电路的情况下改变感应放大器电路的想法?

    但我首先要问、为什么直流偏置电阻分压器在同相引脚上是9.15k 和8.10k、而在反相引脚上是7.15k 和6.10k?  这是否可以补偿输入偏移/偏置电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀、忽略我有关偏置电阻器的问题。   我误读了图像-网格点看起来像一个小数点对我!  :-)

    因此、如果您想了解如何在不改变检测电路的情况下降低电压、那将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Sima、  

    我可以通过对信号进行分频、使输入电压达到1.1V 到2.9V 的范围、但也会丢失差分电压。   看起来我可能需要一个不同的放大器器件、一个具有更高 VCM 输入范围的放大器器件。   在给定应用的情况下、对哪种器件最适合我有任何建议?

    谢谢

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

     当您提到 C1和 C2的值时、我继续检查了电路的交流响应、看起来可能需要一些修复/调优。 我正在做这件事、并将能够在本周结束前发送更新的电路。  

      若要对信号进行分频、如果两个信号一致分频、差分信号是否相同?  

    谢谢!

    西马