This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR117:用于模拟信号的远距离传输

Guru**** 2502675 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR117, XTR115, XTR116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1240795/xtr117-long-distance-transmission-for-analog-signal

器件型号:XTR117
主题中讨论的其他器件: XTR115XTR116

您好!

应用:模拟0V-5V 至4mA-20mA

我正在寻找电流环路 IC(2线),它可以在5m 或更远的电缆距离传输信号。

1.您能提供合适的 IC 选项吗?

2.如果我们使用同一个 为系统中不同电路供电的电源(Vloop),我们需要采取什么措施?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您可以使用任何 2线变送器。 如果您不需要额外的功能、XTR117是最简单的一款。

    2.电源必须能够为所有设备提供足够的电压和电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从 XTR117的数据表图表来看、似乎提供4mA 的电流。
    如果我们扩展该图、IC 是否能够驱动6mA 典型电流和10mA 最大电流而不低于4.5V?

    如果不是、可以在没有任何电路连接的情况下绕过 VREG 引脚? 或者 IC 需要任何电路才能工作?
    有可绕过 Vref 引脚的基准电路、我们是否有类似的基准电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回路电流为 XTR117和您的连接到 VREG 的电路供电。 XTR117最多花费250 µA、所以如果您希望能够输出4mA、那么您的电路汲取的电流不能超过3.75mA。

    如果您的电路由其他电源供电、则使 VREG 保持断开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prathmesh,

    Unknown 说:
    1. 您能否提供合适的 IC 选项?

    感谢您发送编修。 XTR115/XTR116和 XTR117都是4-20mA、2线电流环路变送器的良好选择。 在这些 IC 中、有不同的电路板功能(稳压器电压);您可以选择最适合您的应用的一种。  

    一个是 XTR116/XTR117参考设计。  

    https://www.ti.com/lit/ug/tiduao7/tiduao7.pdf?ts=1687469451091&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    我们还有大量与此主题相关的应用和培训视频。 如果您想了解相关主题的详细信息、请访问这些链接。  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/945188/faq-designing-with-4-20ma-current-loop-transmitters-xtrs-faq-links

    Unknown 说:
    2. 如果我们使用 向系统中的不同电路供电的同一电源(Vloop)、我们需要实施哪些措施?

    以下是2线变送器设计的关键收获:  

    1.正如 Clemens 指出的那样、无输入信号时所有输入到输出电流的总和必须小于3.75mA (越低越好)。  

    2.整个4-20mA 系统只允许一个 GND、通常情况下 GND 分配在 Vloop 侧(这是一种低成本方法)。 否则、如果您以环路中的其他位置为基准、例如在模拟输入前端、则可能必须使用隔离式 Vloop 电源。  

    3.如果 GND 在 Vloop 端子上分配、则 XTR117的输入信号参考将以 IRET 或 XTR117的引脚3节点为基准。 换句话说、所有输入信号和 Vreg 为"悬空"、它们是以 IRET 或引脚3端子(务必记住)为基准进行测量的。 VREG 根据 IRET 或引脚3进行测量、应在5V 电压下测量。 如果 Vreg 或 PIN8是相对于 GND 测量的,它会有不同的电压,这可能是"不正确的",因为 Vreg 电压是根据错误的基准进行测量-->它必须是与.r.t IRET 或 pin3。  

    如果应用必须输入来自传感器、运算放大器或其他测量器件的电压信号、则输入信号也必须以 IRET 或引脚3为基准。 该设计中使用的任何其他外部稳压器必须使用 IRET 或引脚3节点对其进行测量。 外部稳压器必须以 GND 为基准并以 Vloop 为源。 它必须遵守上述第1条规则。  

    e2e.ti.com/.../XTR117-06222023.TSC

    XTR11X 内的电流增益为100A/A。 它的 2.475kΩ 方式为 R1/R2 + 1 = 25Ω Ω/ Ω= 100。  

    4、您提到导线的长度是5m 或更长-->必须是如上图所示的双绞线。  

    Unknown 说:
    可以在5m 或更远的电缆距离内传输信号[/报价]

    5.仿真中的 ROS 和 Rset 电阻器需要是优于0.1%的精密电阻器,优于0.05%或0.01%的容差(取决于您的设计要求)。  

    6.输出电流处的250Ω μ A 用于将回路电流转换为电压或 ADC。 电阻器或250Ω Ω 也需要是精密电阻器、否则 Iout * 250将产生转换误差。  

    如果我们扩展图形,IC 是否能够驱动6mA 典型电流和10mA 最大电流而不低于4.5V?

    当没有输入信号时、系统中的 Iout 必须小于3.75mA ->这是要求、否则您将不会有4mA-20mA 输出作为输入的函数。  

    如果您有一个特殊的电压至电流转换、请告诉我设计要求。  

    此致!

    雷蒙德

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    要求类似将模拟电压0-5V 传输到4mA 到20mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prathmesh,

    要求要将模拟电压0-5V 传输到4mA 至20mA。[/报价]

    在上面回复的中、仿真被包围。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prathmesh,

    我将关闭此查询、因为我们一直在 E2E 私人消息中交换电子邮件。  

    此致!

    雷蒙德